请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM5576
您好的团队、
[Q1]
您能给我讲讲升压 UVLO 的定义吗? 以下内容是否正确?
- 升压 UVLO:当 BST-SW 引脚电压降至低于升压 UVLO 的电压时、UVLO 被激活。
- 升压 UVLO 迟滞:迟滞电压是 UVLO 被激活和停用之间的电压差。
因此、假设采用典型值、当 BST-SW 引脚电压低于 3.8V 时会激活 UVLO、并且在电压超过 4.6V (3.8V + 0.8V) 时禁用 UVLO、正确吗?
[Q2]
升压 UVLO 的最大值是多少?

此致、
转到