This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502H:LM74502H 电荷泵不会在 SRC 负电压 (<–3V) 下启动

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74502H, LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610764/lm74502h-lm74502h-charge-pump-does-not-start-with-negative-src-voltage-3-v

器件型号: LM74502H
主题: LM74502 中讨论的其他器件

问题描述:

一旦 SRC 变为大约–3V 的负电压值、LM74502H 不会导通。在这种情况下、MOSFET 保持关断状态;GATE 在内部钳位到 SRC (GATE≈SRC)、并且电荷泵不会启动。

 

测量值(直接在 IC 引脚上):

  • VS =+5V 至 GND

  • EN =+3.3V 至 GND

  • OV = GND

  • SRC≈–4.3V

  • 栅极≈–4.3V

  • VCAP 不会上升至 VS 以上(电荷泵未激活)

 

 

重要说明/隔离测试:

即使栅极与外部 MOSFET 栅极完全断开、该问题仍然存在、因此不包括外部栅极负载/钳位。

 

观察到的运行限值:

  • 一方 SRC >–2V 、该器件按预期运行(电荷泵启动,栅极驱动为高电平)。

  • 低于此电平(≈–3…–4V)时、器件保持禁用状态。

 

 

外部电路详细信息:

  • MOSFET: Infineon BSC010N04LS 、已配置 背对背

  • 电荷泵电容器: CVCAP = 330nF 之间的连接 VCAP 和 VS

  • VCAP 上没有明显短路或钳位;电容器节点对 VS 和 GND 具有高阻抗(通过 DMM 进行检查)

 

 

问题:

  1. 中是否存在已知的限制或内部保护机制 LM74502H 可防止电荷泵在何时启动 SRC <–3V (尽管处于指定的负 SRC 工作范围内)?

  2. 在这种情况下是否存在可能阻止电荷泵启用的内部条件(例如 VCAP-UVLO 行为、反向导通检测、处理 SRC/栅极负偏置)?

  3. 已知此行为是否取决于版本或批次?

  4. 是否有建议的设计措施或权变措施来确保在负 SRC 电压下可靠启动、尤其是在某些情况下 背对背 MOSFET

 

 

感谢您对澄清此行为的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    您能在这里分享您的原理图吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven Dhir:

    没问题。 这是 PSpice 原理图的屏幕截图。 VPulse 源象征着两个插入了 5s 的锂离子电池。 此外、在实际系统中、LM74502H 的 EN 引脚由 STM32G0 在 3.3V 下驱动。但是、使用分压器时也会出现相同问题。 VBAT 和 GND 之间的 1 F 电容器仅代表整个系统(容量较大)、旨在于 5V 至 9V 电压下启动。此外、仿真中不会出现问题。

    此处为图像: https://drive.google.com/file/d/1V8DH0Pmudgvaas83hl2LGv17bVNu2EyB/view?usp=sharing 

    此致、

    Philipp Labod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    SRC 引脚如何变为负值?

    您是否强迫它为负? 还是 VIN 侧变为负值?

    LM74502 是一款反极性保护器。

    如果 VIN 因故障而变为负值、SRC 可能会变为负值、但 VOUT 将受到反极性保护、器件不会损坏。 数据表显示 SRC 可能变为负值时、这就是数据表的含义。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven Dhir:

    SRC 变为负值、因为背对背 MOSFET 位于两节串联电池之间。 因此、由于容量较高(符号 1F)、总正电压(如果两节电芯均连接,则为正电压)与 GND 成对。 因此、如果未首先插入为 LM745002H 供电的电池、SRC 会变为–4.2V。

    此致、

    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    我不确定这是否是适合您应用的器件、但当 SRC 为负时、该器件不应正常工作。

    如果器件未加电 (VS>3.9V)、器件将无法工作。

    也许添加一个泄放电阻器或肖特基二极管来消除 SRC 上的负电压。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven Dhir:

    那么上述因素之一是否足以使器件无法工作? 因为我确定的 VS 为 5V、EN 为 3.3V(相对于 GND)。 您可以为我的用例推荐任何其他器件吗?

    此致、  

    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    SRC 为负而所有其他电压为正不是控制器专门规定的状态之一。

    理想情况下、当 VS 为高电平时、SRC 也会变为高电平、否则只是短路。

    我们可能没有支持您的支持案例的器件。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven Dhir:  

    感谢您的支持。 这澄清了我的问题,我会找到一个解决办法。  

    此致、  

    Philipp