Other Parts Discussed in Thread: LM74502H, LM74502
器件型号: LM74502H
主题: LM74502 中讨论的其他器件
问题描述:
一旦 SRC 变为大约–3V 的负电压值、LM74502H 不会导通。在这种情况下、MOSFET 保持关断状态;GATE 在内部钳位到 SRC (GATE≈SRC)、并且电荷泵不会启动。
测量值(直接在 IC 引脚上):
-
VS =+5V 至 GND
-
EN =+3.3V 至 GND
-
OV = GND
-
SRC≈–4.3V
-
栅极≈–4.3V
-
VCAP 不会上升至 VS 以上(电荷泵未激活)
重要说明/隔离测试:
即使栅极与外部 MOSFET 栅极完全断开、该问题仍然存在、因此不包括外部栅极负载/钳位。
观察到的运行限值:
-
一方 SRC >–2V 、该器件按预期运行(电荷泵启动,栅极驱动为高电平)。
-
低于此电平(≈–3…–4V)时、器件保持禁用状态。
外部电路详细信息:
-
MOSFET: Infineon BSC010N04LS 、已配置 背对背
-
电荷泵电容器: CVCAP = 330nF 之间的连接 VCAP 和 VS
-
VCAP 上没有明显短路或钳位;电容器节点对 VS 和 GND 具有高阻抗(通过 DMM 进行检查)
问题:
-
中是否存在已知的限制或内部保护机制 LM74502H 可防止电荷泵在何时启动 SRC <–3V (尽管处于指定的负 SRC 工作范围内)?
-
在这种情况下是否存在可能阻止电荷泵启用的内部条件(例如 VCAP-UVLO 行为、反向导通检测、处理 SRC/栅极负偏置)?
-
已知此行为是否取决于版本或批次?
-
是否有建议的设计措施或权变措施来确保在负 SRC 电压下可靠启动、尤其是在某些情况下 背对背 MOSFET ?
感谢您对澄清此行为的支持。