Other Parts Discussed in Thread: BQ24650
部件号: BQ24650
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我正在为基于 BQ24650 的 MPPT 太阳能充电控制器定制设计寻求指导。
问题:
当电路板由电池供电、太阳能电池板断开连接或没有阳光时、系统会消耗电流 ~0.015A (15mA) 电池中。
从数据表中可以看出、当 VCC(太阳能侧)低于 SRN/SRP 时、BQ24650 应该进入低 IQ 睡眠模式、功耗仅为几十微安。
️ μ s 我的配置
充电控制器:
BQ24650RVAT
分压器网络:
-
VREF 基准: 两个×Ω 10kΩ 电阻器(因此根据数据表指南,~VREF/2 基准电压)
-
VFB 反馈分压器: 59kΩ 高侧和 10kΩ 低侧(LiFePO₄ 14.6V 顶部目标)
使用的 MOSFET:
-
问题 1: N 沟道 30V、30A、DFN3×3-8
(LCSC 器件: C19632157 ) -
问题 2: N 沟道 30V、120A、PDFN5×6-8L
(LCSC 器件: C19725103 ) -
问题 3: P 沟道 30V、12A、SOIC-8
(LCSC 器件: C16072 )
我认为这些电流和 Rdson 要求应该符合、但如果我缺少任何栅极/体二极管的交互问题、请纠正我的问题。
μ s 观察到的症状
-
一方 电池已连接 、 未连接太阳能电池板 、系统将拉动 0.015A 稳定
-
我的预期小于 1mA Total(主要是电阻器网络+睡眠静态)
-
VCC 应接近零、充电器应处于睡眠状态
-
未连接外部负载(MCU,传感器等尚未通电)
μ s 问题
-
是 15mA 无遮阳板 对于我的组件选择来说是正常的、还是指向:
-
如何通过 Q1 体二极管反馈到 VCC?
-
REGN/VREF 保持通电状态?
-
MOSFET 方向/引脚方向不正确?
-
-
有人在使用低 Rdson 的大型 MOSFET 时看到过类似的行为吗?
-
我的分频器值是否过低并使 IC 偏置保持唤醒状态?
-
最佳调试序列是什么:
-
在移除电池板的情况下检查 VCC VREF/REGN/VREF 电压?
-
暂时提升 Vfb /偏置网络?
-
隔离 Q1/Q3 以排除反向导通?
-
任何建议都将非常感谢。
很高兴在需要时分享原理图或布局 — 请告诉我。
提前感谢!

此致、
Danilo