This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650 MPPT 充电器上的 0.015A 功耗

Guru**** 2771135 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604156/bq24650-0-015a-power-consumption-on-bq24650-mppt-charger

部件号: BQ24650

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我正在为基于 BQ24650 的 MPPT 太阳能充电控制器定制设计寻求指导。

问题:
当电路板由电池供电、太阳能电池板断开连接或没有阳光时、系统会消耗电流  ~0.015A (15mA)  电池中。
从数据表中可以看出、当 VCC(太阳能侧)低于 SRN/SRP 时、BQ24650 应该进入低 IQ 睡眠模式、功耗仅为几十微安。


Gear️ μ s  我的配置

充电控制器:
BQ24650RVAT

分压器网络:

  • VREF 基准:  两个×Ω 10kΩ 电阻器(因此根据数据表指南,~VREF/2 基准电压)

  • VFB 反馈分压器:  59kΩ 高侧和 10kΩ 低侧(LiFePO₄ 14.6V 顶部目标)

使用的 MOSFET:

  • 问题 1:  N 沟道 30V、30A、DFN3×3-8
    (LCSC 器件:  C19632157 )

  • 问题 2:  N 沟道 30V、120A、PDFN5×6-8L
    (LCSC 器件:  C19725103 )

  • 问题 3:  P 沟道 30V、12A、SOIC-8
    (LCSC 器件:  C16072 )

我认为这些电流和 Rdson 要求应该符合、但如果我缺少任何栅极/体二极管的交互问题、请纠正我的问题。


Magμ s  观察到的症状

  • 一方  电池已连接  未连接太阳能电池板 、系统将拉动  0.015A 稳定

  • 我的预期小于 1mA Total(主要是电阻器网络+睡眠静态)

  • VCC 应接近零、充电器应处于睡眠状态

  • 未连接外部负载(MCU,传感器等尚未通电)


Pushpinμ s  问题

  1.  15mA 无遮阳板  对于我的组件选择来说是正常的、还是指向:

    • 如何通过 Q1 体二极管反馈到 VCC?

    • REGN/VREF 保持通电状态?

    • MOSFET 方向/引脚方向不正确?

  2. 有人在使用低 Rdson 的大型 MOSFET 时看到过类似的行为吗?

  3. 我的分频器值是否过低并使 IC 偏置保持唤醒状态?

  4. 最佳调试序列是什么:

    • 在移除电池板的情况下检查 VCC VREF/REGN/VREF 电压?

    • 暂时提升 Vfb /偏置网络?

    • 隔离 Q1/Q3 以排除反向导通?


Paperclip 任何建议都将非常感谢。

很高兴在需要时分享原理图或布局 — 请告诉我。

提前感谢!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如果移除 R4、您会发现有什么区别吗?

    我们在 BQ24650 EVM 上有一根跳线、用于断开 VCC 电源与 LED 的连接。  

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:
    感谢您的回答和指导。

    因为在我的设计中是 电池和负载共享在同一电源轨上 是不是有一个可能的 反向功率从电池流回充电器 、导致未连接太阳能电池板时~15mA 消耗?

    我目前在工作 在移除 LED 的情况下测试电路板 然后会在我确认结果后更新。

    另外、请您告诉我 当未连接太阳能电池板时、BQ24650 本身的典型功耗或电流消耗 如 EVM 上所示?

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Sandy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy、

    因为在我的设计 电池和负载共享在同一电源轨上 是不是有一个可能的 反向功率从电池流回充电器 、在未连接太阳能电池板时导致~15mA 消耗?

    是的、这是可以实现的。

    另外、请告诉我 当未连接太阳能电池板时、BQ24650 本身的典型功耗或电流消耗 、正如在 EVM 上观察到的那样?

    系统在原理图中连接到哪里?

    我建议参考 此应用手册:e2e.ti.com/.../0044.slva829.pdf

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:
    感谢您的澄清和分享该应用手册。

    我是 分享我的完整原理图以供您参考 。 大家可以看到、我有 删除了两个 STAT LED 在最新版本中、我将重新测试空闲电流。

    根据应用手册 (SLVA829)、我可能需要它 移除二极管 D1 以防止反向电流从电池流向充电器。 我相信我已经足够了 去耦电容器 、如建议。

    另外、仅供参考、在我的中 上一设置 电池充满电后、STAT1 LED 将持续闪烁 、即使没有太阳能输入。

    请告诉我我的理解是否正确、或者您是否在原理图中看到任何可能导致反向功率流问题的内容。

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy、

    本应用手册还提到了在电池侧添加肖特基二极管、以防止电池产生漏电流

    此致、

    基督教