Other Parts Discussed in Thread: PMP41062, TPS25751
器件型号: TPS25751
主题中讨论的其他器件: PMP41062、
大家好!
我有一个基于 PMP41062 参考设计的定制 PCB 板、我正在开发平衡器的双向充电。 我最初遇到的问题是 TPS IC 卡在 PTCH 模式下、在该模式下、它无法在不同的方法后唤醒、并使用 TI 提供的技术参考手册解决了相关问题、最终 TPS 处于应用模式、在该模式下、它确定输入 V BUS 电压以及电池电压和 SOC。
Q1:问题是系统充电尚未开始 I 电池电流最初是由 495ma 的偏移引起的、但经过一些调整后、出现噪声或其他一些值、但充电状态尚未开始充电状态显示一些寄存器值为 0x00 状态 1 和状态 2、我认为这些值可能会导致问题发生。
问题 2: 如果 TPS 处于 APP 模式、则这应该是 使用 USB-C PD 工具生成的二进制文件及其全闪存二进制文件对 EEPROM 进行编程的系统流程、然后 TPS 尝试从 EEPROM 存储器读取文件、然后它进入 APP 模式 、然后它命令充电 IC 显示输入和电池电压以及电流 I am I are I e right 确认这一点。
问题 3:第三、如果上述程序正确、则应该开始充电、但问题表明输入充电电流值是匿名的、就像 21A、很可能是垃圾值、因为 SOEM 聊天说问题可能是我用于为 VBUS 供电的电源无法提供 3A 电流、这就是为什么值是这样。
问题 4:由于某些 BQ 寄存器需要启用 、或者 TPS 侧缺少某些器件、从而启用此类充电模式后、如何解决此问题。 





此致
Arham