This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:基于 PMP41062 的定制 PCB 板

Guru**** 2766605 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41062, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616593/tps25751-pmp41062-based-custom-pcb-board

器件型号: TPS25751
主题中讨论的其他器件: PMP41062

大家好!

我有一个基于 PMP41062 参考设计的定制 PCB 板、我正在开发平衡器的双向充电。 我最初遇到的问题是 TPS IC 卡在 PTCH 模式下、在该模式下、它无法在不同的方法后唤醒、并使用 TI 提供的技术参考手册解决了相关问题、最终 TPS 处于应用模式、在该模式下、它确定输入 V BUS 电压以及电池电压和 SOC。

Q1:问题是系统充电尚未开始 I 电池电流最初是由 495ma 的偏移引起的、但经过一些调整后、出现噪声或其他一些值、但充电状态尚未开始充电状态显示一些寄存器值为 0x00 状态 1 和状态 2、我认为这些值可能会导致问题发生。

问题 2: 如果 TPS 处于 APP 模式、则这应该是 使用 USB-C PD 工具生成的二进制文件及其全闪存二进制文件对 EEPROM 进行编程的系统流程、然后 TPS 尝试从 EEPROM 存储器读取文件、然后它进入 APP 模式 、然后它命令充电 IC 显示输入和电池电压以及电流 I am I are I e right 确认这一点。

问题 3:第三、如果上述程序正确、则应该开始充电、但问题表明输入充电电流值是匿名的、就像 21A、很可能是垃圾值、因为 SOEM 聊天说问题可能是我用于为 VBUS 供电的电源无法提供 3A 电流、这就是为什么值是这样。

问题 4:由于某些 BQ 寄存器需要启用  、或者 TPS 侧缺少某些器件、从而启用此类充电模式后、如何解决此问题。


此致
Arham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Q1:问题是系统充电尚未开始 I 电池电流最初是 495ma 的偏移量、但经过一些调整后、它显示了噪声或其他值、但充电状态尚未开始充电状态显示了一些寄存器值、因为我认为这些值正在使用 0x00 和状态 2。
    [/报价]

    这听起来像是在使用充电器。  请发布另一个与充电器相关的问题、并具体说明您正在读取的寄存器。

    Q2: 如果 TPS 处于 APP 模式、则这应该是 使用 USB-C PD 工具生成的二进制文件及其全闪存二进制文件对 EEPROM 进行编程的系统流程、然后 TPS 尝试从 EEPROM 存储器读取文件 、然后它进入 APP 模式、然后它命令充电 IC 显示输入和电池电压和电流 I am I am I are right 请确认这一点。

    PD 将从引导和过渡到补丁 (PTCH) 开始。  在 PTCH 模式下、PD 控制器将为 LDO_3V3(从 VIN_3V3 或 VBUS)供电、并将 EEPROM 的内容加载到 PD 存储器 (SRAM)。  我不确定您所说的“如何“输入和电池电压。  协商的 PDO 合约将取决于收到的供电方能力、假设受电方角色。  如果角色是供电方、则 PD 将发送 EEPROM 配置中定义的供电能力、然后根据请求的能力(来自广播的能力)配置 BQ 器件。  如果您在 I2C 线路上放置逻辑分析仪、则将看到 TPS25751 和 BQ 器件之间的通信。

    q3:第三、如果上述过程正确、则应开始充电、但问题表明输入充电电流值是匿名的、就像 21A、很可能是垃圾值、因为 SOEM 聊天说问题可能是我用于为 VBUS 供电的源无法提供 3A 电流、这就是值为何

    您可以配置 TPS25751、以便在有足够的可用功率之前不会启用电源路径。   

    从高级配置中、转到寄存器 0x37 自动协商灌电流。  确保启用了“能力不匹配时自动禁用受电方“、然后选择自动协商的不匹配功率级别。

    q4:如何解决此问题、因为我无法使双向充电  正常运行、原因是某些 BQ 寄存器需要启用、或者 TPS 侧缺少某些器件、用于启用此类充电模式需要验证它们。[/报价]

    当您选择配置和电池充电器时、TPS25751 会处理 BQ 寄存器写入操作。  

    请查看 此处描述的 EVM 步骤。

    使用此工具 https://www.ti.com/tool/EV2400 与 BQ 器件通信也可能会有所帮助。

    此致、

    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    关于配置文件生成、以下是我的参数:

    因此、这是我生成完整区域二进制文件并将该二进制文件转换为 h 文件、然后将其上传到 EEPROM 时的配置

    2.关于注册状态,我也会向您确认:

    这些是当前处于零状态且充电尚未开始的寄存器

    3.这是 我在此之后收到的输出:



    4.关于高级配置是否在 OTP 模式下对 TPS 进行永久编程,因为我不想将 TPS 配置为 OTP 模式,无法进行更改。

    此致
    Arham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    关于高级配置、它会在其 OTP 模式下永久编程 TPS、或者不是因为我不想将 TPS 配置为 OTP 模式、无法进行更改。

    编号  高级配置更详细地展示了寄存器配置。  配置仍存储在 EEPROM 中、使用高级配置时没有永久性。

    您知道 PG 的含义是“无“吗?  BQ 器件是否需要来自 TPS 且未提供/连接的物品?

    此致、

    Chris