This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9061:操作说明

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612962/lm9061-operation-clarification

器件型号: LM9061

我使用 LM9061 对电路进行了一些分析、发现工作原理与数据表中的内容不匹配。 我愿意打赌这对我来说是一个误解。

在我的电路中、我使用的 R_THR = 2.49k、R_ref = 15.4k、R_sense = 1K、我使用的 FET 是一个 NVD5806N、其 RDS 为~14M Ω。 我的电源电压为 24V、假设 V_ref = 1.25V、V_os=10mV 且 I_sense = 10uA(基于数据表)

当我完成数据表公式 5 的数学运算后、得到的最大 Vds 为~183mV、因此可得出公式 3 中的最大负载电流为~13A。 当我测试电路时、具有最大工作台可编程负载、最大电流为~5.9A、最大 VDS 为~81mV

当我浏览数据表第 8.2.1 节的数学运算时、我得到的 V_DS 最大值大致相同、为 500mV (483mV)、但数据表指出最大负载在 150 和 100A 之间。 根据 R_DS 值给出的 13m Ω 至 20m Ω、每个 FET 的电流大概为 24-37A、因此 100A 至 150A 似乎是正确的。

无法跟踪的电路中缺少什么?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题似乎与 LM9061 无关、我遇到了上行电源问题。 我要解决这个问题、然后更新这个帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电流限制问题是上游器件。 但在纠正之后。 我发现我 的 FET 损坏。 我在 FET 的 GATE 引脚(至 GND)上有一个 100k 和 0.1uF 电容是否 可能符合 8.2.1.1 中关于 10uA 漏极电流导致损坏的说明 — 因此我应该减小该栅极电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。

    请将原理图分享给我。 在哪种条件下 FET 在启动或稳态时损坏。 负载电流是多少?

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个偏差、  FET 是 NTD5806N、我将 Rth 更改为 1K 以将负载降低至~4A。 处于故障状态时损坏 FET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完成了一些进一步的测试、从栅极上移除了 1uF 电容器、并将 100k 更改为 33k、以尝试加快栅极关断速度。 但现在 FET 根本不会关闭 — 没有损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请在完全移除 33K 后进行测试。

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 33k 后、电流限值为~8.2A。 这是我预期的两倍。 栅极关闭信号看起来正常、它具有慢速衰减 (~1.3ms)、然后是陡峭衰减 (720us)。 栅极驱动引脚为 38V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在 LM9061 中、电流限制由外部 MOSFET 的 Rds_on 决定。 请浏览 LM5061 数据表的第 7.3.4 节以进行过流计算。

    我建议将 VCC 电容器增加到 1uF。

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经完成了计算、假设 Rds_on 为 14m 欧姆、我应该限制在~4A、您能确认吗? 同样、我的参数是
    RDS = 14m Ω
    R_thres = 1k
    Rsense = 1k
    R_ref = 15.4k
    Vref ~1.25V
    Isense ~10uA

    公式 (5) 给出了 FET 的最大 Vds、我可以使用欧姆定律计算最大电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、正确。

    此致、

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是正确的还是我的数学是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请通过公式 5 执行 VDS_Max 计算、Rds_Min 将为 VDS_Max/IDS

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故事并非全部、数据表中缺少与 Rsense 相关的内容。 当我对 Rsense 和 Rthre 使用 1K 的值时、我应该得到 4A 至 5A 的关断电流、RDS 为 12-14m Ω、但开关绝不会关闭。

    如果我将 Rsense 电阻器降低到 100R、我计算出关断电流为 5-5.8、开关将在 6.1A 左右关断。  

    如果将 Rsense 增大到 500R、计算出关断电流为 4.7-5.4A、开关将在 7.2A 时关断。  当关断电流应该降低时、关断电流会增加、这里发生的情况是什么?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当 Rsense 从 100R 更改为 500R 时、可能不会观察到相反方向的电流变化、因为 VOS 在–10mV 至 10mV 之间变化。

    请查看下面的计算。

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何知道 VOS 是每个器件 10mV 还是–10mV、是否需要针对这两个值进行计算? 有趣的是、数据表指定使用 1k Ω 电阻器、但评估板使用 0 Ω 电阻器。

    www.ti.com/.../snou132.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是、VOS 取决于器件。 您需要设计这两个值。  

    此致、

    Mani。