Other Parts Discussed in Thread: LM9061
器件型号: LM9061
我使用 LM9061 对电路进行了一些分析、发现工作原理与数据表中的内容不匹配。 我愿意打赌这对我来说是一个误解。
在我的电路中、我使用的 R_THR = 2.49k、R_ref = 15.4k、R_sense = 1K、我使用的 FET 是一个 NVD5806N、其 RDS 为~14M Ω。 我的电源电压为 24V、假设 V_ref = 1.25V、V_os=10mV 且 I_sense = 10uA(基于数据表)
当我完成数据表公式 5 的数学运算后、得到的最大 Vds 为~183mV、因此可得出公式 3 中的最大负载电流为~13A。 当我测试电路时、具有最大工作台可编程负载、最大电流为~5.9A、最大 VDS 为~81mV
当我浏览数据表第 8.2.1 节的数学运算时、我得到的 V_DS 最大值大致相同、为 500mV (483mV)、但数据表指出最大负载在 150 和 100A 之间。 根据 R_DS 值给出的 13m Ω 至 20m Ω、每个 FET 的电流大概为 24-37A、因此 100A 至 150A 似乎是正确的。
无法跟踪的电路中缺少什么?