This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100-Q1:当 VCE = Vin-40mV 时会发生什么情况

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66100-Q1, LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617296/lm66100-q1-what-would-happen-when-vce-vin-40mv

器件型号: LM66100-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: LM66100》

亲爱的朋友

我想以与 P 沟道 MOSFET 相同的方式在高侧负载开关应用中使用 LM66100-Q1。   

从数据表中可以看出、它可在 VCE <= Vin - 80mV 时导通、并在 VCE >= Vin 时关断。

LM66100.png

但是、我找不到任何数据或说明当 Vin > VCE > Vin - 80mV 时会发生什么情况的语句。  例如、 当 VCE = Vin - 40mV 时。

如果我使用集电极开路晶体管通过上拉至 Vin 来控制 VCE、 考虑到 CE 引脚上的泄漏、 当晶体管关闭时、VCE 很可能介于 Vin 和 Vin-80mV 之间。   LM66100 可以安全地关闭吗?  

注意:我不能使用较小值的上拉电阻器、因为功耗在我的应用中至关重要。

请提供帮助。

此致

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    在灰色区域中、 设备将保持之前的状态。

    假设内部 VCE 的栅极导通、它将保持导通状态、直到 VIN>VIN+35mV(典型值)

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiven

    感谢您的答复。

    LM66100 的 CE 控制似乎具有在 Vin+35mV 时关断的迟滞、在 Vin-80mV 时导通的迟滞。

    因此、使用带有上拉电阻的晶体管集电极开路将无法可靠地关闭该器件。 我是对的吗?

    此致

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    正确。

    此致、

    Shiven Dhir