This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:未使用的电芯连接

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620301/bq79616-q1-unused-cells-connection

器件型号: BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ76952

尊敬的团队:

BQ79616-Q1 是否可以使用同一 BQ76952 电路进行未使用的电芯连接? 如果是电池、那么对于超级电容器该怎么办?

image.png

客户系统将 6*12 个单元格用于一个组。 用于 HVDC 的高压 BBU 和 CBU。

谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中找到了这一点、想知道为什么 VC16 和 CB16 悬空、为什么顶部电芯 15 不连接 VC16、而让 VC15 短接 VC16?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Francis、  

    我认为、让顶部电池悬空是处理未使用电池的一种可接受的方法、但我们发现、这可能会导致顶部电池电压读数不准确。 您可以对其他 76952 使用相同的方法、但应该没有问题。 我认为、对于超级电容器、同样的方法也应该合适。  

    希望您有一个好主意、  

    Arnold Venter