Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ79616-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ76952、
尊敬的团队:
BQ79616-Q1 是否可以使用同一 BQ76952 电路进行未使用的电芯连接? 如果是电池、那么对于超级电容器该怎么办?

客户系统将 6*12 个单元格用于一个组。 用于 HVDC 的高压 BBU 和 CBU。
谢谢。
BRS、
Francis