This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:配置为供电方的 TPS26750 的建议电路

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, TPD4S480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618627/tps26750-recommended-circuitry-for-tps26750-configured-as-source

器件型号: TPS26750
主题中讨论的其他器件: TPD4S480TPS25730

您好、

我希望对下面所示的方框图进行完整性检查。 我的理解是、当 TPS26750 配置为电源时、需要为 PP5V 引脚提供 5V 电源。 此电源连接到 PD 控制器的内部电源路径、在协商 5V PDO 时启用该电源路径。

为了提供任何高于 5V 的 PD 电压、需要一个降压/升压稳压器。 我想使用 PD 控制器生成的 PP_EN 信号来控制 TPS259470 负载开关的使能线路。

我假设可以将 PD 控制器的 VBUS 引脚连接到负载开关的输出侧、该输出侧连接到 USB-C 连接器的 VBUS 引脚。 根据数据表、当协商更高的 PD(9V、12V、15V 等)电压时、5V 电源的内部电源路径被禁用。 如果确实如此、如果两个电源路径不会同时启用、则可以将负载开关的输出和 PD 控制器的 VBUS 引脚连接在一起。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我的理解是、当 TPS26750 配置为供电方时、需要为 PP5V 引脚提供 5V 电源。 [/报价]

    是的。  是的。

    PP_EN 信号来自基于 VBUS 的电荷泵。  (这是您需要连接 PP5V 以便 VBUS 上存在电压来打开 PP_EN 信号的一个原因)。 您可以在此处看到一个示例电路: https://www.ti.com/lit/df/tidmdd3/tidmdd3.pdf#page=3

    我假设可以将 PD 控制器的 VBUS 引脚连接到负载开关的输出侧、该输出侧连接到 USB-C 连接器的 VBUS 引脚。

    是的。  PD 控制器将以这种方式监测 VBUS。   

    根据数据表、当协商更高的 PD(9V、12V、15V 等)电压时、5V 电源的内部电源路径被禁用。 如果确实如此、如果两个电源路径不会同时启用、则可以将负载开关的输出和 PD 控制器的 VBUS 引脚连接在一起。

    在 GUI 工具中、您可以配置由 PP1 提供的 5V PDO、即 PP5V -> VBUS、或通过 PP3(即 PPHV -> VBUS)提供。  如果选择 PP3、则短暂启用 PP1 路径、以便为 VBUS 提供 5V 电压并为 PP_EN 提供电荷泵。

    我不建议在此设计中使用 TPS26750。  请考虑 TPS25751S、TPS26750 是一款扩展功率范围 (EPR) 解决方案、需要 TPD4S480。  TPS25751S 是相同的封装、但对于标准功率范围 (SPR) 5V 至 20V。  PP_EN 引脚与 GATE_VSYS 相同。  或者、您可以使用 D 封装并移除逆变器和负载开关: https://www.ti.com/lit/df/tidmbt8/tidmbt8.pdf

    对于 USBC 多路复用器选择、插头事件和方向是否足够?

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucr8a/slvucr8a.pdf#page=81

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucr7/slvucr7.pdf#page=95

    此致、

    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。  

    我计划将 PD 控制器器件更改为 TPS25751D、因为它会简化设计。 最初选择 TPS26750 是因为数据表指出其支持 SPR 和 EPR。 我们只需要 SPR 来实现此设计、但我们认为如果我们将来需要 EPR、这将是一个不错的选择。

    插入事件和方向足以选择 USBC 多路复用器。

    如果您不需要 EPR 并且您为 CC 线路使用标准 ESD 保护 (TPD4EUSB30DQAR)、TPS26750 是否可以在没有 TPD4S480 的情况下正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引用 userid=“671781" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618627/tps26750-recommended-circuitry-for-tps26750-configured-as-source/6240823 ]如果您不需要 EPR 并且您为 CC 线路使用标准 ESD 保护 (TPD4EUSB30DQAR)、TPS26750 是否可以在没有 TPD4S480 的情况下正常工作?

    是的。  这是一个实用的选项、但可能没有价格竞争力。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    关于您建议使用 TPS25751D 器件代替 TPS26750、我还有几个问题。

    当它配置为仅受电操作时、您是否需要为 VIN_3V3 引脚提供 3.3V 电压、或者它是否可以从 VBUS 输入获得内核逻辑电源?

    阅读数据表后、似乎您仍然需要提供 3.3V 电压、因为总线电源仅用于 GPIO 引脚。

    2.即使在这些引脚上未提供输入、PP5V 引脚是否需要使用 10uF 电容器去耦、因为控制器只在 VBUS 引脚上有输入。

    3.当配置为仅受电操作且 PP5V 引脚上未提供 5V 输入时、PPHV 引脚是否被视为器件的输出?

    4.可以将 VBUS_IN 和 VBUS 引脚短接在一起吗?

    5.当它配置为仅供电操作时、VBUS/VBUS-IN 引脚是否被视为输出?

    我的理解是、在这种配置中、PP5V 和 PPHV 引脚是输入。

    谢谢、

    Jean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在阅读数据表后、似乎您仍然需要提供 3.3V 电压、因为总线电源仅用于 GPIO 引脚。

    器件(内核)从 LDO_3V3 运行。

    我的理解是、在此配置中、PP5V 和 PPHV 引脚是输入。

    是的。  正确。  您可以在 GUI 中定义 5V PDO 是由 PP1 (PP5V) 还是 PP3 (PPHV) 供电、但任一选择仍然需要 PP5V。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我想您回答了我的所有问题。 请确认我在下面列出的内容是正确的。

    1.在仅受电配置中、PP5V 和 3V3_IN 可以保持断开状态。 如果不需要 VCONN 或 DRP 支持、则不需要去耦。

    2.在仅供电配置中、我需要一个专用的 5V 电源为 PP5V 引脚供电、并为 PPHV 引脚提供单独的降压/升压电源。 这是我在该器件的参考设计中看到的。 您之前的响应指出、仅供电配置不需要 PP5V。

    Jean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [quote userid=“671781" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618627/tps26750-recommended-circuitry-for-tps26750-configured-as-source/6249084 在仅受电配置中、PP5V 和 3V3_IN 可以保持断开状态。 如果不需要 VCONN 或 DRP 支持、则不需要去耦。

    没错

    [quote userid=“671781" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618627/tps26750-recommended-circuitry-for-tps26750-configured-as-source/6249084 在仅供电配置中、我需要一个专用的 5V 电源为 PP5V 引脚供电、并为 PPHV 引脚提供单独的降压/升压电源。 这是我在该器件的参考设计中看到的。 您之前的响应指出、仅供电配置不需要 PP5V。

    我对这种混乱感到抱歉。   仅供电应用和 DRP 应用需要 PP5V。

    此致、

    Chris