Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, TPD4S480
器件型号: TPS26750
主题中讨论的其他器件: TPD4S480、 TPS25730
您好、
我希望对下面所示的方框图进行完整性检查。 我的理解是、当 TPS26750 配置为电源时、需要为 PP5V 引脚提供 5V 电源。 此电源连接到 PD 控制器的内部电源路径、在协商 5V PDO 时启用该电源路径。
为了提供任何高于 5V 的 PD 电压、需要一个降压/升压稳压器。 我想使用 PD 控制器生成的 PP_EN 信号来控制 TPS259470 负载开关的使能线路。
我假设可以将 PD 控制器的 VBUS 引脚连接到负载开关的输出侧、该输出侧连接到 USB-C 连接器的 VBUS 引脚。 根据数据表、当协商更高的 PD(9V、12V、15V 等)电压时、5V 电源的内部电源路径被禁用。 如果确实如此、如果两个电源路径不会同时启用、则可以将负载开关的输出和 PD 控制器的 VBUS 引脚连接在一起。