器件型号: TPS2546
尊敬的团队:
我的 Custome Len 发现在使用 TPS2546A 时:在 PC 应用中、USBA 端口
当 PC 连接到集线器、然后连接到鼠标/键盘(他们尝试了多个集线器,所有集线器都失败)时、他们无法使用键盘/鼠标在睡眠模式下唤醒系统。
如果直接连接到鼠标/键盘、则设备工作正常。 连接到集线器时故障率为 100%。
它们在连接到集线器时获取输出日志、并发现在进入睡眠模式时 TPS2546A 的输出将下降:
黄色 — 进入睡眠模式(低电平)
蓝色 — 输出

充电启用且 OC 引脚始终为高电平