This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:连接到集线器时、TPS2546A 在睡眠模式下输出电源降

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611648/tps2546-tps2546a-output-power-drop-in-sleep-mode-when-connecting-to-a-hub

器件型号: TPS2546

尊敬的团队:

 

我的 Custome Len 发现在使用 TPS2546A 时:在 PC 应用中、USBA 端口

当 PC 连接到集线器、然后连接到鼠标/键盘(他们尝试了多个集线器,所有集线器都失败)时、他们无法使用键盘/鼠标在睡眠模式下唤醒系统。

如果直接连接到鼠标/键盘、则设备工作正常。 连接到集线器时故障率为 100%。

 

它们在连接到集线器时获取输出日志、并发现在进入睡眠模式时 TPS2546A 的输出将下降:

黄色 — 进入睡眠模式(低电平)  

蓝色 — 输出

image.png

充电启用且 OC 引脚始终为高电平

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了 OC 引脚波形:

    在合格情况下(直接连接鼠标)、不会观察到此类输出压降:

    在所有情况下、ILIM/输入均保持 5V。

    你能帮助检查为什么这种下降可以被淘汰? 是否需要捕获任何其他波形?

    谢谢你

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    团队成员将很快回复您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    您能附上原理图片段吗? 还能探测故障吗? 什么是 SLP_S3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubha:

    我会得到并更新。  SLP_S3 表示系统 Sx 状态、当为低电平时、系统处于 S3 睡眠模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    1.从原理图中看不到故障引脚上的上拉电阻。 请确认是否存在上拉电阻。

    2.从 S0 转换到 S3 状态时、CTL 引脚的状态是什么?

    3.我们还可以探测到 D+/D-线路作为“ USB 唤醒要求数据线在系统进入 S3 睡眠状态之前连接到系统的 USB 主机,并保持持续连接,直到它们被用于唤醒系统。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubha:

    如 Webex 上的回复所示、请帮助您了解此问题、谢谢!

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shubha、

    是否有任何更新? 客户失去了耐心

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    如上所述、鼠标似乎是 LS 设备。 有了集线器、它是一个 FS /HS 器件。 对于唤醒功能、请确保集线器在 S0 中连接至少 60 秒。

    否则会看到输出放电。  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubha、

    我要求客户在进入 S0 之前等待几分钟、但 STLL 在连接到集线器时无法唤醒系统。

    如果需要覆盖其他波形、请告诉我。

    谢谢你

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯,  

    TPS2546:系统从 S3 模式恢复后未检测到 USB3 器件 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛 — 看起来类似您可以通过集线器规范确认