This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25690:一些控制问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25690, BQ25692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618214/bq25690-some-issues-in-control

器件型号: BQ25690
主题中讨论的其他器件: BQ25692-Q1

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我会将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。

我正在使用第一批中的此 BQ25690 IC、并遇到一些奇怪的行为。

应用是超级电容器充电器。 IC 必须在收到 I2C 命令或 MCU 的引脚后开始充电。

但 CE 引脚和 I2C 寄存器完全不工作。

为 BQ25690 上电时、CE 引脚从 MCU 拉至高电平、根据数据表、IC 必须处于空闲状态、并且不能为电容器充电。 但是、尽管具有该引脚、充电仍会在上电后立即开始。 因此、我也尝试通过 I2C 寄存器 (EN_CHG=0) 禁用它、得到相同的结果—充电始终开启、并且寄存器也被忽略。 我尝试了卷带中的多个 IC、但它们的行为都是相同的。

此外、我注意到 ICHG 覆盖也不起作用。 即使 ICHG_PIN_OVERRIDE = 1,电流限制也始终保持与引脚选择的值相同并且不会发生变化 — 既不会通过 I2C 提高也不会降低。

这可能是器件修订版本问题吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    感谢您的提问。 您能分享一下原理图吗? 我怀疑超级电容器连接到 SYS 引脚而不是 SRN 引脚。  

    充电器将通过 SRN/SRP 引脚通过检测电阻进行测量来调节充电电流。 如果超级电容器连接到系统 (SYS)、它将向超级电容器提供全量电流(受 IINDPM 或 ILIM 的限制)、直到达到 VSYSMIN 电压。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    5ms/div 标度下的操作不良。


    100us\div 标度下的操作不良。



    在 5ms/div 标度下正常运行。


    正常运行、刻度为 100us\div。


    500us/div 标度下的瞬态从不良到良好运行。



    输入级原理图


    输出级原理图


    主要问题是 IC 在异常模式下开始运行、在这种模式下它无法为超级电容器提供全部编程电流。 在随机运行周期和不同数量的脉冲之后、IC 切换到正常运行模式、并在没有 200mA 限制的情况下开始正常运行。 在这两种状态之间、寄存器不会出现错误或变化。

    热保护、安全计时器和 FET 驱动器明显处于禁用状态、此原理图中不需要、因为仅使用超级电容器充电器功能。

    寄存器映射:
    数据 0x000000 40 1f 20 03 60 3b 60 09 80 3e 50 0A a0 0f 1e 1e
    数据 0x000010 26 04 c0 a0 04 02 C5 00 95 00 40 CD 0e 80 00 00
    数据 0x000020 00 40 00 60 09 05 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff f ff FF 和 FF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供详细信息。 我注意到原理图缺少 BATFET。  

    BQ25690 是 PowerPath 器件、这意味着它需要电池来分离系统和电池节点。 如果没有电池、充电器将尝试通过将更多电流推入电池来将系统电压调节到 VSYSMIN 值、因为 BATFET 不会阻止充电。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确切地说、这里没有 BATFET、因为它不是电池系统。 这是一款超便携器件、因此移除了 BATFET 以节省空间、因为它在超级电容器充电器设计中无用。

    请仔细查看波形。 因为缺少电流而出现问题。 如果您设置 1、2 或 3A、无论该设置如何、BQ 都会将电流限制为~μ A 350mA(在此“奇怪模式“下)。

    您的言辞正确、这是预期行为。 ~、存在完全不同的行为、BQ 将输出电流始终限制为仅 2 μ A 350mA、并且不返回任何错误。 然后、它随机切换至正确的 CC-CV 运行并正常工作、直到执行下一个上电序列为止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ25690 必须使用 BATFET、否则调节将无法正常工作。

    该器件在没有 batfet 的情况下不支持操作。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 您是对的、当 BATFET 短路时、BQ25690 确实会表现出不可预测的运行情况。 我希望这些信息将来能够包含在数据表中、因为我乍一看没有看到此模式的任何明显硬件限制。 接下来我会尝试 BQ25692-Q1 — 也许在没有 BATFET 的情况下工作正常。

    问题已解决! 谢谢!