Other Parts Discussed in Thread: BQ25690, BQ25692-Q1
器件型号: BQ25690
主题中讨论的其他器件: BQ25692-Q1
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我会将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。
我正在使用第一批中的此 BQ25690 IC、并遇到一些奇怪的行为。
应用是超级电容器充电器。 IC 必须在收到 I2C 命令或 MCU 的引脚后开始充电。
但 CE 引脚和 I2C 寄存器完全不工作。
为 BQ25690 上电时、CE 引脚从 MCU 拉至高电平、根据数据表、IC 必须处于空闲状态、并且不能为电容器充电。 但是、尽管具有该引脚、充电仍会在上电后立即开始。 因此、我也尝试通过 I2C 寄存器 (EN_CHG=0) 禁用它、得到相同的结果—充电始终开启、并且寄存器也被忽略。 我尝试了卷带中的多个 IC、但它们的行为都是相同的。
此外、我注意到 ICHG 覆盖也不起作用。 即使 ICHG_PIN_OVERRIDE = 1,电流限制也始终保持与引脚选择的值相同并且不会发生变化 — 既不会通过 I2C 提高也不会降低。
这可能是器件修订版本问题吗?
此致、
Danilo