This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL9202:驱动器不能切换输出

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL9202, ISO7760, TPL9201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609121/tpl9202-driver-doesn-t-switch-outputs

部件号: TPL9202
主题中讨论的其他器件: ISO7760TPL9201

尊敬的专家:

我代表客户发帖。

问题:
芯片不会驱动任何 OUT 端口(开漏始终关闭)、因此负载连接到+12V、应下拉至 GND。 我假设 SPI 通信存在问题。
我使用 Labjack T7 板的 SPI 外设、使用除 MISO 信号之外的相关 SPI 信号。
Labjack 和 TPL9202 之间使用 ISO7760FDBQR 来实现电隔离。

我在 TPL9202 引脚上测量了 ISO7760 之前和之后的信号。 SPI 信号看起来完全相同(请参阅下图)。

——

数据:
MOSI:0x3F

配置:

频率 CLK:应用不同的 1kHz、10kHz-800kHz
极性 — CPOL = 0、CPHA = 0
MSB 优先
CS 为硬件触发

在硬件模拟部分、一切看起来都很完美:
RTS 引脚 — 5.1V    
BO_OUTZ - 5.09V
5Vout   - 5.1V
Bo       –1.6V
VIN       - 12 伏
MISO、CLK、CS - 5V 逻辑

以下是逻辑分析仪的图 (CLK = 1kHz):

如果 SPI 信号和配置正确、您能否查看一下?
在 SPI 信号电平或时序方面是否存在缺陷?

谢谢。此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢 Marvin 代表我发布这个问题!

    我们在 这里订购了 Digikey 的新芯片、并将其解析以避免任何不确定性。

    然后、除之前的测量外:
    -我们尝试将 EN1 保持在高电平 (5V),然后通过 SPI 发送帧。 不幸的是、OUT1 保持关闭状态。
    -我们使用 Arduino 发送了 SPI 帧,其中包含 0x3F 和 0x00 数据,如下所示,结果相同:




    原理图设计:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yurii 和 Marvin:

    感谢您在本次调查中发帖。 明天、达拉斯时间、我将更深入地了解这个问题并提供更新。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提前感谢 Patrick!

    我还在上一条消息中附加了原理图。 我正在等待您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yurii:

    很抱歉该响应出现延迟。

    我的思维过程如下:

    -如果您保持 EN 为高电平,而不是按照原理图接地 ,并且 CH1 仍然没有打开,则会有一些其他功能禁用输出,或者存在一些电源时序问题。

    -我看到你提到 RST/被上拉至 5V ,通过万用表确认。 但是、我可以看到 BCW66 的 B 引脚上没有限流电阻器、因此根据我的理解、当 RST 未在内部置为有效时、应下拉至<1V。

    TPL9202 数据表的第 2 页上显示 RST/可用作输入或输出、因此我认为、如果 RST/被外部下拉、则输出将被关闭。

    因此、您能否尝试取消填充 BCW66 并查看器件是否按预期工作? 或者我是否缺少某些内容、RST/是否处于稳定状态 5V?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    自那时以来没有任何积极的消息。 TPL9202 仍然处于下降状态。
    我们甚至用 TPL9201 替换了 TPL9202、但结果相同...

    回答您的问题。

    1.我们使用 EN1 进行操作、使其上的逻辑高电平通电、然后尝试发送 SPI 命令、但没有效果。
    2.在 RST 引脚上我观察到大约 5V 的稳定状态。 因此、我假设芯片上的电源器件没有任何问题。
    RST 引脚只是一个集电极开路引脚(无驱动输出)、不需要任何限流器。 所需的限制+上拉由 R182 (5.1k) 根据数据表中的要求提供。



    实际上、一旦上电序列完成、芯片应该会取消阻止 SPI 接口、但即使很长时间后也不会发生。 锁定 SPI 这种内部问题可能是根本原因、我相信这是 IC 设计人员所知道的。

    Patrick、请联系 IC 设计人员、他们可以对特定序列有深入的见解、以便在上电后使 SPI 接口保持活动状态?

    非常感谢您提出的任何新想法!
    此致、
    Yurii