Other Parts Discussed in Thread: TPL9202, ISO7760, TPL9201
部件号: TPL9202
主题中讨论的其他器件: ISO7760、 TPL9201
尊敬的专家:
我代表客户发帖。
问题:
芯片不会驱动任何 OUT 端口(开漏始终关闭)、因此负载连接到+12V、应下拉至 GND。 我假设 SPI 通信存在问题。
我使用 Labjack T7 板的 SPI 外设、使用除 MISO 信号之外的相关 SPI 信号。
Labjack 和 TPL9202 之间使用 ISO7760FDBQR 来实现电隔离。
我在 TPL9202 引脚上测量了 ISO7760 之前和之后的信号。 SPI 信号看起来完全相同(请参阅下图)。
——
数据:
MOSI:0x3F
配置:
频率 CLK:应用不同的 1kHz、10kHz-800kHz
极性 — CPOL = 0、CPHA = 0
MSB 优先
CS 为硬件触发
在硬件模拟部分、一切看起来都很完美:
RTS 引脚 — 5.1V
BO_OUTZ - 5.09V
5Vout - 5.1V
Bo –1.6V
VIN - 12 伏
MISO、CLK、CS - 5V 逻辑
以下是逻辑分析仪的图 (CLK = 1kHz):

如果 SPI 信号和配置正确、您能否查看一下?
在 SPI 信号电平或时序方面是否存在缺陷?
谢谢。此致、
Marvin