This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746EVM-047:错误 1702 - bcfgx 中的设备编号与已连接设备的设备编号不匹配

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612912/bq27z746evm-047-error-1702---device-number-in-bcfgx-does-not-match-device-number-of-connected-device

器件型号: BQ27Z746EVM-047
主题中讨论的其他器件: BQ27Z746BQSTUDIO

您好、

我使用的是 BatteryManagementStudios-1.3.128_Build1a-windows、并具有最新的化学成分数据库。

连接 BQ27z746EVM 电路板时、检测到的器件中提到的 1746_00_01、并且没有与 1746 id 匹配的文件、因此我必须下载 BQ27z746 v1.5 的其他测量仪表支持。

我再次打开 BQstudios、得到的错误是所使用的 1703 .bqz 文件与固件不匹配、因此我下载了旧的 BQ27z746 v0.01。

这一次,我能够打开,并能够闪存化学 ID 0146 我需要 bq 有,它的工作,因为我想能够读取化学 ID 0146。

现在为了获得黄金映像、我尝试提取它、一段时间以来、它能够读取所需的数据、但在该过程之后、它显示一个失败的弹出窗口、并提到我无法读取器件、因为器件不同于检测到的器件、它显示 17_17_17。

那么、如何解决这个问题并提取黄金映像。
 
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您是否可以尝试将 TI.com 上的最新固件重新刷新到电量计? 编程新固件时、您可以忽略错误:1702。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    我尝试使用最新的 BQ27z746 1.05V、但仍然存在相同的问题。 我还尝试了自动刷新关闭、但仍然存在相同的问题。

    还有一个问题、在培训结束时、当 LSTATUS 为 0x06 时、我应该试着获取黄金映像、或者随时可以得到黄金映像。 因为、在可用的指南中没有提到与之相关的任何内容。

    这是我遵循 适用于 1 节电池的 BQ27Z746 Impedance Track 电池电量监测计和保护解决方案(修订版 A)指南

    此致、
    Shivam Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    我正在尝试为运行一个学习循环 化学物质 ID 0146 (20000mA h) 出现问题的时候。

    我放电了电池、直到 TD 位 升高、然后让电池休息大约 5 小时 。 在休息时间之后、 静止位 变为高电平。 此时、我连接了电源并开始充电。

    这是我对学习循环的设置、


    我的 C 是 20000mA、因此第一个 DSG 是 C/5->DSG 4mA、CHG = 10mA、第二个 DSG 是 C/10 -> 2mA。
    设计容量 7400cWh、设计电压 4200mV
    FD = 3300mV、TD = 3400mV、FC = 4185mV、TC = 4050mV
    Dsg Current threshold = 1800mA、CHG Current threshold = 1800mA、Quit Current threshold = 900mA。

    在施加电源后 DSG 位变为低电平 CHG 位变为高电平 、看起来是正确的。 然而,约 2 秒 CHG 位再次变为低电平 DSG 变为高电平

    现在我无法做到 为电池充电 、而当我施加负载时、也无法 放电 很好。

    您能否说明导致此行为的原因、以及如何从该状态中恢复?

    还有没有 BQStudio 中的固件更新命令或过程 这允许我手动将测量仪表强制回 已启用 CHG 和 DSG 说明这是否再次发生?

    感谢你的帮助。

    此致、
    Shivam Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    系统无法生成任何.gg 或.log 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    您是否能够在您身边复制情景并遇到相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我需要一个展示这种行为的 bqStudio 日志文件、以及一个通过 bqStudio 的“golden image“选项卡获取的.srec 文件。 否则、仅通过您的描述就很难准确地告诉我电量监测计的功能。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    我能够获得黄金映像、但当我尝试刷写它时、它无法退出 ROM 模式。 我正在尝试弄清楚这部分内容。 我希望您能帮我解决这个问题。

    我甚至试图写“08 11“上的 reg16 通过 BQ 工作室,但没有工作。

    我无法上传.srec 文件,因为我得到,文件类型不支持 msg。


    e2e.ti.com/.../cm.log.txte2e.ti.com/.../7725.bqSBB.log.txt


    此致、
    Shivam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    我的器件处于 ROM 模式、因为我可以在 i2c 线路上看到 0b、我尝试通过 bqstudio 发送 16 08 11 cmd、但它不起作用。  

    我无法检测到连接到 bqstudio 的器件、因为我连接了一个地址为 0x55 的电路板、因此它可以检测到没有任何问题、但当连接了一个地址为 0x16 的电路板时、它不会检测或响应。

    我在此主题中附加了它的屏幕截图;希望您可以帮助我正确编写并使 bq 退出 ROM 模式。






    此致、
    Shivam