Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO
器件型号: BQ27Z746EVM-047
主题中讨论的其他器件: BQ27Z746、 BQSTUDIO
我使用的是 BatteryManagementStudios-1.3.128_Build1a-windows、并具有最新的化学成分数据库。
连接 BQ27z746EVM 电路板时、检测到的器件中提到的 1746_00_01、并且没有与 1746 id 匹配的文件、因此我必须下载 BQ27z746 v1.5 的其他测量仪表支持。
我再次打开 BQstudios、得到的错误是所使用的 1703 .bqz 文件与固件不匹配、因此我下载了旧的 BQ27z746 v0.01。
这一次,我能够打开,并能够闪存化学 ID 0146 我需要 bq 有,它的工作,因为我想能够读取化学 ID 0146。
现在为了获得黄金映像、我尝试提取它、一段时间以来、它能够读取所需的数据、但在该过程之后、它显示一个失败的弹出窗口、并提到我无法读取器件、因为器件不同于检测到的器件、它显示 17_17_17。
那么、如何解决这个问题并提取黄金映像。