Other Parts Discussed in Thread: LM5118, CSD17578Q3A, LM5176
器件型号: LM5118
主题中讨论的其他器件: CSD17578Q3A、 LM5176
我使用的是 powerdesigner 提供的 LM5118 设计、出现了输出电压不稳定的问题(测试输入电压 12V)。
当我连接它(空载且电流限制为 100mA) 时)时、电流约为 10 –20mA、输出电压波动在 3V –14V 左右、因此我尝试看看是否需要负载才能稳定、我向输出连接了 51k、并向由 LO 引脚驱动的 M2 (CSD17578Q3A) MOSFET 开始冒烟、电流消耗为 3A(可能受电源限制)、电压约为 2V。
与原理图唯一不同的是将 RFBT 从 8.66k 更改为 10k(因为我没有它)、因此输出应该~13.5V。
我附上了 Powerdesigner 原理图和我自己的封装尺寸(目前未在寻找 EMI/EMC 指南,但可随时提出建议)。
Webench Power Designer 设计: WBDesign3 (1).pdf
我的原理图和布局: 
L_OUT 和 SYNC 仅连接到测试焊盘。

谢谢、此致、
Anze