This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872-Q1:线路/负载调节查询

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552872-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615656/tps552872-q1-line-load-regulation-inquiry

器件型号: TPS552872-Q1

尊敬的 TI 专家:

我们注意到 TPS552872-Q1 DS 未提及负载/线路调节。

我们可以找到相关的波形、但我们需要在 EC 表中提供此类数据以供参考。

=>图 8-10/8-11

请问这些数据是否可供分享?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您联系我们。 VOUT 调节与 Vref 相关。 您可以在 EC 表和第 6.6 章中找到 Vref 精度。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Mulin、

    有趣的是、由于它与内部补偿设计有关、因此通常利用 VREF 的变化可能还不够。

    因此、我无法判断使用 VREF 作为基准测试是否正确。

    您能进一步解释一下吗? 我一定要说服客户…

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    明白了、您讨论的是负载/线路瞬变期间的电压过冲/下冲、而不是稳定 Vout 调节。

    是的、正如您所说、过冲/下冲与补偿相关、补偿决定了带宽 fc。 它还取决于有效输出电容。

    ΔV ΔI 瞬态过冲、我们可以使用:Δ t=2 π/(2pi*Cout*Cout fc) 来评估过冲/下冲。

    对于线路瞬态、很难计算、因为这取决于模式转换和线路扫描压摆率。 通常我们需要基准验证。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    明白。

    负载调节是指电源在负载电流变化时保持恒定输出电压的能力。

    这是它的定义。

    那么、我们有下面这样的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

     客户关心的 Vin、Vout、Iout 范围是多少? 我可以提供我们的验证数据。

    对于验证测试 BOM、有一个 150k CDC 电阻器。 为了补偿 USB 端口的输出与其供电设备之间的电缆上的压降、 可以在 CDC 引脚和 AGND 引脚之间放置一个电阻器、按照负载电流的比例提升其输出电压。

    因此、使用 5A 输出电流时、输出电压将为 0.1V。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Mulin、

    我们注意到 DS 未提及电流限制阈值的最大值/最小值。

    客户正在处理 WCA(最坏情况分析)、因此需要它作为参考。

    您能帮助与设计人员核实并提供相关信息吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我将与团队核实并在稍后提供反馈。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Mulin、

    您有没有机会在本次演示之前提供反馈?

    谢谢您~~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    IILM_PK_H:最小值:4A、典型值 6.5A、最大值 8.5A。

    IILM_PK_L:最小值:3A、典型值 6A、最大值 8.5A。

    如有任何问题、请告知我。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Mulin、

    感谢您的帮助。