Other Parts Discussed in Thread: TPS552872-Q1
器件型号: TPS552872-Q1
尊敬的 TI 专家:
我们注意到 TPS552872-Q1 DS 未提及负载/线路调节。
我们可以找到相关的波形、但我们需要在 EC 表中提供此类数据以供参考。
=>图 8-10/8-11
请问这些数据是否可供分享?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS552872-Q1
器件型号: TPS552872-Q1
尊敬的 TI 专家:
我们注意到 TPS552872-Q1 DS 未提及负载/线路调节。
我们可以找到相关的波形、但我们需要在 EC 表中提供此类数据以供参考。
=>图 8-10/8-11
请问这些数据是否可供分享?
谢谢你。
尊敬的 Evan:
明白了、您讨论的是负载/线路瞬变期间的电压过冲/下冲、而不是稳定 Vout 调节。
是的、正如您所说、过冲/下冲与补偿相关、补偿决定了带宽 fc。 它还取决于有效输出电容。
ΔV ΔI 瞬态过冲、我们可以使用:Δ t=2 π/(2pi*Cout*Cout fc) 来评估过冲/下冲。
对于线路瞬态、很难计算、因为这取决于模式转换和线路扫描压摆率。 通常我们需要基准验证。
此致、
木林
尊敬的 Evan:
客户关心的 Vin、Vout、Iout 范围是多少? 我可以提供我们的验证数据。
对于验证测试 BOM、有一个 150k CDC 电阻器。 为了补偿 USB 端口的输出与其供电设备之间的电缆上的压降、 可以在 CDC 引脚和 AGND 引脚之间放置一个电阻器、按照负载电流的比例提升其输出电压。

因此、使用 5A 输出电流时、输出电压将为 0.1V。
此致、
木林