This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:BQ25720:ILIM 电流设置

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626881/bq25720-bq25720-ilim-current-setting

器件型号: BQ25720
Thread 中讨论的其他器件: Tiger

你(们)好  

请让我们知道如何通过设置以下电阻来计算设置 ILIM 值是多少:  

RAC 为 5mE

 image.png

 

如果我们将使用 550K 电阻更改 330K 电阻、那么 ILIM 电流值将是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、北方、

    引脚功能表中介绍了 ILIM 计算。

    输入电流限制设置引脚。 通过连接电阻分压器对 ILIM_HIZ 电压进行编程
    连接 VDDA 电源轨。 引脚电压的计算公式为:V (ILIM_HIZ)= 1V + 40 × IDPM×
    IDPM 是目标输入电流限制。

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

    我已经尝试计算 V (ILIM_HIZ) 值、计算如下:

    V=1V+40*IDPM*RAC

    IDPM = 3A

    RAC = 0.000005 Ω

    V=1+40*3*0.000005

    V=1.0006

    能否请您检查一下这是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、北方、

    计算结果正确。 我想知道哪个器件型号是 0.005m Ω RAC。  

    此致、

    Tiger