请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ25720
Thread 中讨论的其他器件: Tiger
你(们)好
请让我们知道如何通过设置以下电阻来计算设置 ILIM 值是多少:
RAC 为 5mE

如果我们将使用 550K 电阻更改 330K 电阻、那么 ILIM 电流值将是多少
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.