This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:使用 TPS2490 进行浪涌电流控制和故障报告

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT, TPS2490, LM5069, LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1628031/tps2490-using-tps2490-for-inrush-current-control-and-fault-report

器件型号: TPS2490
主题中讨论的其他器件: CSD19536KTTLM5069、LM5066

您好、

我们正在设计一个处于原型阶段的医疗设备。 该器件对系统有 24Vdc 输入、它通过连接器进入 PCB。 在电源输入端、热插拔控制器 IC 用于限制电流和故障报告、作为安全保障。

我们是 IC 的设计阶段、我们已根据器件型号选择了功率 MOSFET:CSD19536KTT。

负载= 24V 直流

负载最大电流 = 15A

您能否验证 MOSFET 可以与此 IC 配合使用。

另请注意使用两个并联 MOSFET 来降低 MOSFET 上的应力。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Savi、

    请填充设计计算器以查看 MOSFET 的 SOA。

    https://www.ti.com/tool/download/TPS2480-81-90-91-92-93_CALC

    我建议使用 LM5069 。

    https://www.ti.com/tool/download/LM5069QUICK-CALC

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请问您为什么不建议使用 TPS2490。是否有同样的问题? ?

    此外、我使用器件  CSD19536KTT 填写了 MOSFET SOA 的描述计算。

    由此、在选择 MOSFET 参数时、要考虑 SOA 中的时间是多久? 例如 100ms、10ms?

    如果我们使用功率限制、我们可以使用此 MOSFET 吗?您能提供同样的帮助吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Savi、

    请问您为什么不建议使用 TPS2490。 ?

    TPS249x 和 LM5069 的功能和电气规格非常接近。 下面突出显示了一些差异。

    一旦短路电流达到断路器阈值、LM5069 中的栅极环路就会立即发挥作用、而与 TPS249x 器件一样、栅极响应是过驱(即短路电流)的非线性功能。 因此、TPS249x 需要更大的短路故障电流、才能满足与 LM5069 器件相同的响应。

     与 TPS249x 器件相比、LM5069 对过载/短路故障的响应更快、有助于在给定热插拔 MOSFET 中实现更大的 SOA 设计裕度。

    但是、 对于需要更高瞬态抗扰度(较慢的响应可避免因输出端轻微过载而触发断路器)的应用、TPS249x 会是更优选择。

    TPS249x 旨在允许在某些有噪声环境应用中短暂发生瞬态过载。 TPS249x 的环路响应是过驱的函数。 因此、对于低阻抗输出短路、需要数百 µs Ω 的时间来下拉 TPS249x 的栅极、其中 LM5069 的响应速度更快。

    对于输出热短路、电流上升速度更快的情况、TPS249x 和 LM5069 的性能将相同。 简而言之、我们推荐使用 LM5069 来改善 FET 保护。

    在选择 MOSFET 参数时、SOA 中需要考虑哪些时间? 例如 100ms、10ms?

    填写设计计算器后、MOSFET 的 SOA 应大于 1.33

    如果我们使用功率限制、我们可以使用此 MOSFET 吗?您是否也能从中受益

    填充设计定子化器

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的澄清。

    在我们的应用中,此热插拔 IC 用于限制电流,还提供故障报告,功率限制。

    热插拔 IC 输入来自交流/直流适配器、它通过直流插孔连接到 PCB。  
    IC 的输出端连接到较低的直流电源轨和降压稳压器。 此外、电机和阀门还由该热插拔 IC 供电。

    这种热插拔 IC 通常用于我们的医疗级产品、作为安全性能的一部分、用于报告发生的任何故障或提供类似的短路保护。

    希望上述说明澄清了我的申请。

    那么、我们可以继续使用 LM5069 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以继续使用 LM5069。

    如果您要通过 PMBus 配置器件 、可以使用 LM5066H1 器件。 LM5066H1 比 LM5069 更稳健。

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5069、是否可以根据需要使用并联 MOSFET? 是否有适用于并联连接的任何参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用并联 MOSFET。

    在栅极引脚上使用 dVdt 软启动电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 dv/dt 延长故障时间、以满足 MOSFET 的 SOA 要求?

    另外、为了方便说明、我是指在原理图中的 Q1 两端使用并联 MOSFET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Savi、

    使用 dVdt 电路、您可以控制 启动期间的浪涌电流。

    请浏览以下应用手册、了解所有详细信息。

    。  e2e.ti.com/.../sla673a_5F00_Robust-Hot-Swap-Design.pdf

    另外、我是指在原理图
    中、在 Q1 之间使用 MOSFET 并联。

    是、与 Q1 并联。

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢该应用手册。 这对我来说非常有用。

    唯一有待解决的问题是、我们使用的是  TPS249x 还是 LM5069。 作为我的应用,热插拔 IC 负载包含电动机驱动器,阀门,加热器,由于电感性质,它具有总线负载效应。 可以使用 LM5069。 或由于其浪涌抗扰性而更喜欢 TPS249?

    请指导...另外,我正在设计一个医疗产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Savi、

    建议使用 LM5069 器件。

    您可以通过添加如下所示的电容器来延迟瞬态负载抗扰度。

    为了实现更稳健的设计、您可以使用 LM5066H。  

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要任何帮助、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们现在正在开发新产品。 希望 推荐使用 LM5069 器件进行新设计。 但问题是在 Digikey 和 Mouser 中部件不可用。  

    那么可用性在新设计中是问题吗?

    你能对它有什么评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Savi、

    是的、  建议将 LM5069 用于新设计

    它已缺货一段时间。

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thansks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们目前正在按时间线进行设计。 所以部件可用性是一个伟大的 concern...ca你建议一个好的替代?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用 LM5066H1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 SMBus 类型。 实际上、在我们的应用中、我们不希望从 MCU 中对其进行配置。 热插拔 IC 需要像独立器件一样工作。  

    我可以 在不将 SMBus 连接到 MCU 的情况下使用 LM5066H1。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以在不连接 MCU 的情况下使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么如何配置该寄存器呢? 还是需要对其进行配置?

    我的意思是、我们可以像 LM5069 一样使用 LM5066H1、因为它是硬件配置的。

    从而使   LM5066H1 的 SMBus /I2C 引脚保持未连接或悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么如何配置寄存器呢? 还是需要配置?

    如果没有 SMBus/I2C、所有寄存器值都将为默认值。

    我的意思是、我们可以像使用 LM5066H1 一样、因为它是硬件配置的。

    是的

    以便   LM5066H1 的 SMBus /I2C 引脚保持未连接或悬空?

    是的、保持悬空或将这些引脚上拉至 3.3V 电源。

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在查看库存可用性时、另一个零件的库存最高、这是部件: LM5066PMH/NOPB

    对于 我们的应用中 LM5066PMH/NOPB 器件的建议如何?

    它是否可直接替换? 我的意思是性能差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Savi、

    LM5066H1 可在 TI.com 中获取

    LM5066H1 是 LM5066 的更新部分。 它比 LM5066 更稳健。

    两个器件的引脚排列和封装相同。 两种器件的性能都不同。

    此致、

    Mani。