This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:取决于是否存在 Ctmr 的脉冲过载保护

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623086/lm74900-q1-pulse-overload-protection-dependent-on-presence-of-ctmr

器件型号: LM74900-Q1

您好:

脉冲过载保护阈值取决于 CTMR 电容器的存在是否正常?

如果没有 CTMR 电容器、ILIM 设置的过载保护阈值将在预期容差范围内。 但是、当存在 CTMR 电容器时、阈值会在静态直流负载下增加到大约 140%。

这是预期行为吗? 如果是、这种行为记录在哪里?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DRAs:

    CTMR 定义了截止响应时间。 如果负载增加、而 CTMR 仍不处于关闭电源路径的状态、电流可能会上升。

    这是你问的问题吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CTMR 引脚的作用是明确且可以理解的。 它旨在允许电流在有限的时间内超过设定的阈值、以免短时毛刺脉冲触发故障。

    但是、我观察到有效电流阈值似乎会根据是否存在 CTMR 电容器而变化。 这是在负载缓慢增加时发生的、其中阶跃之间超过 T (FLT)。

    在 EVM 上、当器件配置为闭锁和 5A 电流限制时、在施加缓慢增加的负载(在两步之间超过 T (FLT)) 时、CTMR 上没有任何电容器的电流约为 5.2A。 使用 CTMR 电容器将 T (FLT) 设置为 1ms 或 10ms 时、使用相同的方法将电流阈值增加至约 7.2A。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DRAs:

    您是否尝试过快速变化电流的相同实验?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    否、因为快速变化的电流将测试消隐间隔的持续时间。

    我注意到、在这两种情况下、Vtmr 都会在超过设定电流后开始其锯齿图。 如果没有 Ctmr、第一次尝试时锯齿的峰值超过 1.1V。

    但是、在存在 Ctmr 的情况下、FLT 信号脉冲和 Vtmr 返回到 0V。只要电流不超过约 140%、此锯齿模式就会继续存在。 这时 Vtmr 才超过 1.1V 并触发保护。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DRAs:

    您的输入电压是多少?

    请分享波形以更好地理解。

    请探测以下信号。

    VTMR、VFLT、IOUT、HGATE。

    请在 CTMR 为开路、1ms、10ms 的情况下进行测试。

    目前、我的理解是、当我们的电流变化缓慢且填充了 CTMR 时、OCP 的目标电流为 7A、而不是 5A。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    输入电压为 24V

    通道分配:
    CH1(黄色):Iout
    Ch2(红色):Utmr
    CH3(蓝色):Uflt
    CH4(绿色):Hgate(参考:GND)

    配置:
    IMON 和 ILIM 设置为 5A
    用于闭锁的 TMR = 100kΩ
    移除了 C10(输出电容器)、并向 EVM 的输出端添加了 TVS 保护二极管


    图 1–CTMR 开路(预期行为)
    在超过电流阈值之前、Utmr 保持平稳。


    图 2–CTMR = 1ms
    当任何电容添加到 TMR 引脚时、电流阈值会增大(负载与图 1 中相同)。 在超过当前阈值之前、Utmr 保持平坦状态、之后、它将获得所示的形状。 这种行为一直持续到大约 7A


    图 3–CTMR = 1ms
    这是实际触发故障的电流阈值。
    图 2 和图 3 之间的时间差按分钟顺序显示。


    图 4–CTMR = 10ms

    时间标度已增加。

    这不仅适用于缓慢变化的电流;脉冲电流也显示了相同的阈值。 通过缓慢增大电流、可以在一次仅改变一个变量的情况下更清楚地观察到阈值。

    在我的测试中、阈值会随着 Ctmr 的加入而变化。 但是、上升阈值似乎在 1ms 和 10ms 之间没有变化。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DRAs:

    在图 2 中、IOUT 似乎为 6A、而 TMR 仍在运行。

    在数据表波形 9.13 中(由于此网络上存在一些干扰,无法共享图像)

    当 TMR 引脚正常工作时、HGATE 为低电平、因此负载电流不应流动。

    在您的图中、HGATE 和负载电流都不是很低。 为什么会这样?

    此外、CTMR 上是否组装了 100k 电阻器? 请同时删除它。

    遗憾的是、我不太相信波形。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您说的是对的、在图 2 中、Iout 为 6A。我不确定为什么会发生这种情况、这正是我问您的问题。

    是的、所有图中都存在 100kΩ 电阻器、因为我需要该电阻器来实现闭锁功能。 然而,即使我删除它,行为保持不变。

    我使用两种不同的 EVM 测试了此现象、因此请随时自行尝试。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DRAs:

    我自己测试了它、一切都运行正常。 我还没有确认准确性。 但在你的情况下,我可以看到跳闸甚至没有发生。

    您能否执行以下操作、以确认设置或 EVM 是否没有问题?

    请在移除锁存电阻的情况下重复测试 1ms CTMR、并增加负载以达到跳变点。

    探头 I 抵消 、HGATE、TMR、FLTB。

    请勿保存超放大波形。

    在数据表波形 9.13 中(由于此网络上存在一些干扰,无法共享图像)、它是在移除闭锁电阻器的情况下在 EVM 上捕获的。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果没有闭锁电阻器、则结果会明显更糟、因为输出 MOSFET 会过热并发生故障。 我错过了临界阈值、但介于 4.4Ω 和大约 3.6Ω 之间、观察到了附加的波形。 随后的重启可能会使 MOSFET 长时间保持在其线性区域、从而导致热过载和故障。 我在电子负载设置为 CR 的情况下进行了测试。


    CH1 = Iout、CH2 = TMR、CH3 = FLTB、CH4 = HGATE。
    与之前一样、存在故障脉冲、但它们会被忽略。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DRAs:

    由于某种原因、它在闭锁和重试模式下的效果一样好。

    在您的系统中、您只希望进入闭锁模式。 为什么不仅要使 CTMR 保持悬空和锁存电阻器存在、因为当 CTMR 开路时、阈值不会变化。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这很奇怪。 我尝试了多个 IC 和三个 EVM、结果一直是相同的。 我不完全肯定为什么会出现这种情况。

    到目前为止、唯一可行的选择似乎是省略 CTMR 电容器。 但是、我希望这不是必需的、因为消隐间隔非常短、可能会偶尔导致错误的故障触发。

    您使用了什么类型的负载?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DRAs:

    我 在 CC 和 CR 模式下尝试了电子负载。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven、

    我是否可以向您发送我的 EVM、以便您仔细检查是否得到相同的结果?

    我不确定导致这一结果的原因是什么。 我已经使用不同的电源、负载和 EVM 进行了测试、但出于某种原因、我每次使用库存 EVM 时都能获得相同的结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DRAs:

    我记得我们已经确定您不需要此功能、我们是否仍需要对其进行调查?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven、

    它不是严格要求的,但它是可取的。

    此致、