器件型号: TPS1686
尊敬的
我对 TPS16860 有疑问。 请帮助检查以下原理图。

在测试中、输入功率为 48V、输出连接到电子负载、并将电子负载设置为 CC 模式、电流为 4A。 当电源接通时、我将 EN 引脚设置为 3.3V 以启用电子保险丝、然后断开电子负载。 它就可以正常运行。 然后、将 EN 引脚设置为 0 以禁用电子保险丝(电子负载也处于开路状态)、我发现电子保险丝已断开、其输入和输出短路。
您能解释一下是否可以将 EN 引脚用作电子保险丝启用开关吗? 或者必须在什么模式下运行?
希望我能尽快收到您的回复。
谢谢!