This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1686:TPS16860 上电使能和断电使能

Guru**** 2826805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625970/tps1686-tps16860-power-on-enable-and-power-off-enable

器件型号: TPS1686

尊敬的

我对 TPS16860 有疑问。 请帮助检查以下原理图。

schematic.png

在测试中、输入功率为 48V、输出连接到电子负载、并将电子负载设置为 CC 模式、电流为 4A。 当电源接通时、我将 EN 引脚设置为 3.3V 以启用电子保险丝、然后断开电子负载。 它就可以正常运行。 然后、将 EN 引脚设置为 0 以禁用电子保险丝(电子负载也处于开路状态)、我发现电子保险丝已断开、其输入和输出短路。

您能解释一下是否可以将 EN 引脚用作电子保险丝启用开关吗?  或者必须在什么模式下运行?

希望我能尽快收到您的回复。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    是指 SWEN 引脚吗?

    SWEN 引脚绝对最大值为 6V。 看到它连接到的原理图中。 不建议这样做。

    您是否已将 SWEN 直接连接至 3.3V 电源或使用任何上拉电阻进行连接?

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    感谢您的答复。

    而不是 SWEN 引脚、我使用引脚 EN/UVLO 来控制电子保险丝。

    有两个电阻用于对 SWEN 的电压进行分压。

    在我的设计中、我使用光耦合器对其进行控制。 我还尝试使用 3.3V 和 10k 上拉电阻器来直接控制 EN/UVLO 引脚。 电子保险丝也很短。  

    您能提供一些意见吗?

    如果我想使用电子保险丝 EN/UVLO 引脚来启用或禁用电源输出、如何保护其免受短路的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    您是否可以保持 SWEN 悬空并 移除 电阻梯和电容?

    SWEN 具有内部上拉电阻。

    在故障装置上、输入到输出阻抗是多少?

    是灾难性故障吗?

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。

    此处加载的续写是什么?

    VIN:48V、然后 EN/UVLO:高电平且器件启动完成、然后是 4A 负载?

    然后您 EN/UVLO:低电平、并且可以看到输入至输出短路。

    您在打开设备之前是否已签入并注销?

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Armit。

    我将更新 SWEN。

    在故障单元上、输入到输出的阻抗约为 2 欧姆。 内部 MOS 的体二极管很短、我已经测试了其 VF、该值为 0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的设计中、我会遵循以下测试进度。

    1.打开 EN/UVLO

    2.接通负载,负载为制动线圈,电阻约为 12.8 欧姆。

    3、关断 EN/UVLO、然后发现器件短路。

    是的、在导通器件之前、我还测试了体二极管。 器件正常。

    请您提供其他意见吗?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    感谢您提供详细信息。

    由于负载是电感负载、VOUT 上可能存在-ve 瞬态电压、该电压会 超过-ve 绝对最大值

    我在输出端看不到肖特基二极管、它们可以在-ve 瞬态期间提供保护。

    谢谢
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Armit

    因为我已经用 SWEN 引脚的电阻梯和电容生产了很多光类型

    您能解释一下如果我为 SWEN 引脚保留了电阻梯和电容、会发生什么情况吗?

    我是否可以使用 SWEN 引脚来控制芯片的工作?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    SWEN 只是输入引脚。  

    我们建议在 SWEN 引脚上保持最小的寄生电容。 您可以保留梯子、但取下盖子。

    我建议您使用 EN/UVLO 进行芯片开/关操作。

    谢谢

    Amrit