This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:VSYS 输出对于我们的 MCU 挂起电源轨太慢

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625682/bq25883-vsys-output-too-slow-for-our-mcu-suspend-rail

器件型号: BQ25883

您好、

从数据表的图 77 中可以看出、VSYS 具有非常慢的脉冲。
这是 VREG 上升之前的情况、请参阅示波器截图。
这在 47ms 内大约为 50V/s、相当慢。
我们将 VSYS 连接到 LDO、该 LDO 提供 MCU 的挂起电源轨。
MCU 无法正常工作。  
如果添加一个提供 Us 斜升的负载开关、那么它工作正常。

是否有其他关于此问题的抱怨?
将来会有改善吗?

也许更新数据表可能对其他人有用。

此致、
OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 OC

    查看这个问题、明天会更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 OC

    抱歉、这导致您的设计出现问题。

    这大约是 50V/s、持续 47ms、非常慢。

    VSYS 上升的缓慢速率可能是由于上电时的软启动特性造成的、请参阅 PAR 8.3.3.4。   

    是否有其他关于此问题的抱怨?

    我们没有其他客户报告此行为存在问题。  

    以后是否会有所改进?

    目前不适用。

    也许更新数据表对其他人很有用。

    检查软启动并查看文档选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答。
    我在 8.3.3.4 处没有看到太多关于软启动的细节。
    我们必须添加一个负载开关才能提供更陡的压摆率。