请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ25883
您好、
从数据表的图 77 中可以看出、VSYS 具有非常慢的脉冲。
这是 VREG 上升之前的情况、请参阅示波器截图。
这在 47ms 内大约为 50V/s、相当慢。
我们将 VSYS 连接到 LDO、该 LDO 提供 MCU 的挂起电源轨。
MCU 无法正常工作。
如果添加一个提供 Us 斜升的负载开关、那么它工作正常。 
是否有其他关于此问题的抱怨?
将来会有改善吗?
也许更新数据表可能对其他人有用。
此致、
OC