This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:UCD9081:GUI 关断和输入电源移除之间的断电序列时序不同

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630940/ucd9081-ucd9081-power-down-sequence-timing-differs-between-gui-shutdown-and-input-supply-removal

器件型号: UCD9081

我正在使用 UCD9081 EVK 验证基于 FPGA 的新电路板设计的电源时序。 目标系统对所有电源轨都有严格的要求 在 100ms 内按顺序断电

在我的最终应用中、系统将由断电 关闭主输入电源 (5V) 、而不是使用 GUI/软件关机。


测试设置:

  • 主输入电源: 5V
  • 电源时序通过 GUI 配置
  • a. 2700 µF 电容器添加在序列发生器电源轨上 来保持芯片运行。
  • 使用 CRO 进行测量

观察到的行为:

1. GUI 启动的关闭

  • 使用 GUI SHUTDOWN 按钮时:
    • 断电序列准确地遵循配置的时序
    • 电源轨在~100ms 内按预期顺序关闭(图中所示为 30ms)

2.主电源 (5V) 关闭(实际用例)

  • 当 5V 输入物理关闭时:
    • 断电序列时序与配置值不同
    • 电源轨仍在 100ms 内(图中所示为~70ms)、但:
      • 电源轨之间的相对时序/顺序不一致
      • 与 GUI 关断相比、CRO 波形显示出明显的时序变化

关注:

因为我的实际系统会依赖它 关闭 5V 主电源 、我需要确保 断电序列保持受控性和确定性 、类似于 GUI 关机行为。


问题:

  1. 为什么在移除时断电序列时序不同 主输入电源 (5V) 关断需要多少额外的控制?

附件:

  • CRO 捕获:GUI 关断(预期行为)
  • CRO 捕获:去除 5V 电压(时序变化)
  • 参数集图像

attachment.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它们是不同的通道。 使用 GUI 时、需要根据延迟而不是电源轨之间的依赖关系来关断 EN。

    但当使用 5V 时、它会根据故障事件关断。  

    在参数中、raiil->4->rail3->rail2->rail1。 因此、从电源轨 4 到电源轨 1 的 1+2+3 = 60ms、但内部故障处理、DCO 和 SW over head。

    UCD9081 具有有损时间精度、20% DCO 也很常见  

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  

    那么、是否有办法使其与 GUI 关断类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以尝试全部关闭、而不是一个接一个地关闭  

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    但是我希望这个功能使用主电源关闭、正如我之前所说的;它用于 FPGA 断电序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    例如、在电源轨 4 下、不要仅关断电源轨 3、而是添加电源轨 1 和 2。

    此致

    颐和