Other Parts Discussed in Thread: UCD9081
器件型号: UCD9081
我正在使用 UCD9081 EVK 验证基于 FPGA 的新电路板设计的电源时序。 目标系统对所有电源轨都有严格的要求 在 100ms 内按顺序断电 。
在我的最终应用中、系统将由断电 关闭主输入电源 (5V) 、而不是使用 GUI/软件关机。
测试设置:
- 主输入电源: 5V
- 电源时序通过 GUI 配置
- a. 2700 µF 电容器添加在序列发生器电源轨上 来保持芯片运行。
- 使用 CRO 进行测量
观察到的行为:
1. GUI 启动的关闭
- 使用 GUI SHUTDOWN 按钮时:
- 断电序列准确地遵循配置的时序
- 电源轨在~100ms 内按预期顺序关闭(图中所示为 30ms)
2.主电源 (5V) 关闭(实际用例)
- 当 5V 输入物理关闭时:
- 断电序列时序与配置值不同
- 电源轨仍在 100ms 内(图中所示为~70ms)、但:
- 。 电源轨之间的相对时序/顺序不一致
- 与 GUI 关断相比、CRO 波形显示出明显的时序变化
关注:
因为我的实际系统会依赖它 关闭 5V 主电源 、我需要确保 断电序列保持受控性和确定性 、类似于 GUI 关机行为。
问题:
- 为什么在移除时断电序列时序不同 主输入电源 (5V) 关断需要多少额外的控制?
附件:
- CRO 捕获:GUI 关断(预期行为)
- CRO 捕获:去除 5V 电压(时序变化)
- 参数集图像