Other Parts Discussed in Thread: TPS552872EVM
器件型号: TPS552872-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS552872EVM
大家好、这是电流检测电路。
输出电压为 12.2V。 
Rsns=47m Ω
标称值 IOUT_LIMIT=1.06A

![]()
在 34 Ω 负载下、电流限制为 1.95A、VSNS=90.4mV、输出为 3.3V。

在短路的情况下、电流限制为 3A、VSNS=136mV。
当 R807=R808=0 Ω 且 C708=NO_MOUNT 时、受限于相同的电流。
为什么它不限制为 1.06A? 为什么 VSNS>52mV?