This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872-Q1:VSNS 和 Rsns

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552872EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1628985/tps552872-q1-vsns-and-rsns

器件型号: TPS552872-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS552872EVM

大家好、这是电流检测电路。
输出电压为 12.2V。 image.png

Rsns=47m Ω
标称值 IOUT_LIMIT=1.06A

image.png

image.png

在 34 Ω 负载下、电流限制为 1.95A、VSNS=90.4mV、输出为 3.3V。

image.png

在短路的情况下、电流限制为 3A、VSNS=136mV。

当 R807=R808=0 Ω 且 C708=NO_MOUNT 时、受限于相同的电流。

为什么它不限制为 1.06A? 为什么 VSNS>52mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    感谢您联系我们。 检测电阻的精度是多少? 您能提供布局文件吗? 测试点在哪里?

    ...

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电阻为 1%。
    我对 TPS552872EVM 执行了相同的测试、结果是相同的。(安装电阻)。
    在电容器 (ISP-ISN) 上测量的 VSNS。
    使用示波器并在输出负载上使用万用表测量电流。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorio:

    输出电流限制具有 128us 的延迟。  过流是临时 状态还是稳定状态?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    切换至过流稳定状态。
    在第一个 128uS 它是高得多,我明白这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    我已通过 EVM 进行了检查。 以下是我的测试设置和结果。μ s

    1、Rsns=20m Ω+20m Ω=40m Ω、Vin=9V、Vout=5V、Rload=3 Ω、测试出的输出电流为 1.25A。

    2. Rsns=20m Ω+20m Ω=40m Ω、Vin=9V、Vout=5V、负载短路模式、测试的输出电流为 1.25A。

    3. Rsns=20mW+20mW+10m Ω=50m Ω、Vin=9V、Vout=5V、Rload=3 Ω、测试的输出电流为 1A。

    4. Rsns=20mW+20mW+10m Ω=50m Ω、Vin=9V、Vout=5V、 负载短路模式、测试的输出电流为 1A。

    根据我的测试、我没有发现奇怪的行为。

    在 34 Ω 负载下、电流限制为 1.95A、VSNS=90.4mV、输出为 3.3V。

    即使负载为 34 Ω、Iout 也高于限值、这很奇怪、因为目标 Iout 仅为 12.2/34=0.36A。 似乎存在电路问题。

    请问您使用的负载类型是什么? 您能否分享您的设置?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    抱歉、负载是 3.4 Ω、而不是 34 Ω。
    负载由线绕电阻器底盘安装 线绕组成

    我的 配置(对于我的 EVM 也是如此):
    MODE= FPWM
    VOUT= 12.2V
    EXTVCC
    FSW= 485kHz
    VIN= 14v
    Rsense = 47m Ω

    您能在 12Vout 下对 EVM 重复这些测试吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    您能在 12Vout 下对 EVM 重复测试吗?

    当然、我已经尝试过、结果是相同的。

    当 R310=18k Ω 时、您将 fsw 设置为 1.1MHz 附近、但原理图标记 fsw=485khz。 您能检查一下什么是 fsw 吗?

    由于内部稳定性要求、IC 在 1.1MHz 模式下需要 2.2uH 电感器、在 485kHz 模式下需要 4.7uH 电感器。 1uH 电感器可能会导致这两个 fsw 出现稳定性问题。 1uH 适用于 2MHz。 您可以更改 Fsw/电感并再次进行检查吗?

    如果仍然无法正常工作、请帮助提供 Vin、Vout、iL、SW1、SW2 和 comp 的波形、以便我检查。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    是的、抱歉、在原理图中、R310=18k、1.1MHz 且 L=1uH。
    但在 EVM 上、R10=9k31、L=1.2uH、R4=4.7m Ω

    下周我将讨论 EVM、然后给大家更新

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    R4=4.7m Ω 还是 47m Ω?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    47m Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。  我将等待您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    使用 EVM 进行测试:
    设置:
    Vin = 13.62V
    VOUT = 12.23V

    R4=、变化为 47m Ω
    R10= 9k31
    L1=变化、1.2uH
    EXTVCC= VCC
    SYNC=
    MODE=  

    短路 VOUT 至 GND
    黄色= Vout
    绿色= Iout



    短路时的 IOUT >3A


    MODE= VCC

    短路时的 IOUT = 1A

    如果器件在自动 PFM 模式下工作 、则不会将电流限制为 1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    通过设计进行检查后、在 PFM 模式下、内部补偿电压低钳位值无法支持 1A 输出电流限值。 在 FPWM 模式下、没有这样的问题、在这种情况下可以使用 FPWM 模式吗?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白。
    我认为这是一个布局错误、但它是元件。
    我将使用 FPWM
    谢谢