This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25157:功耗

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25157, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618971/bq25157-power-consumption

器件型号: BQ25157
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

您好:

我使用的是 BQ25157。 到目前为止、它运行良好、但一旦我移除 Vin (5V) 并且仅由电池供电、我使用万用表在 Vin ~2.5V 上测量、BMS 也会测量电压。 此外、在 IIN(来自 BMS)处测量 200 和 400mA 之间、但在 IBat 处、您几乎看不到电流、这是预期结果。  
~微控制器进入睡眠状态时、我仍消耗 2 μ A 1.5mA、但移除 BMS 时、只消耗~μ A 40µA。  
是否存在连接?  

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernhard、

    您能否分享充电器电路的原理图? VIN 上或 VBAT 与 VIN 之间的电位路径上是否存在任何其他电路?

    充电器应禁用 VBAT 和 VIN 之间的路径、您可以在功能方框图中看到、此路径将由 Q5/Q6 阻止。

    当您断开 VIN 连接时、充电器仍在使用 ADC 测量来自 VIN 的 200 –400mA?

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Vin 和 Vbat 之间无连接。
    这是我的电路的电路图。 我已经使用过该电路两次。 每个电路都配有 Vin (USB)、并且相应的 BMS 调节其自身的电池。
    我还看到了 Q5/Q6、这就是我感到惊讶的原因。
    BMS 通过 ADC 评估电流。 我还可以使用万用表测量 Vin 处的电压。

    谢谢!

    Bernhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernhard、

    如何在两个电池系统中实现 PMID 连接? 并且两个电池是否都始终处于相同的电压?

    如果您将两个 PMID 节点连接在一起的电池电压不同、这可能会导致潜在问题、您能否尝试断开该节点的连接?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PMID 连接分离(只有 2 个微控制器通过 UART 连接在一起)
    否、电池独立工作
    两个 PMID 永远不会在一起、具有 2 个独立的系统。 仅 VIN 连接在一起

    请等待稍后的答复
    Bernhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernhard、

    谢谢您的澄清、您是否有任何负载连接到任何 LDO 输出? (LDO、VDD)

    如果将充电器置于低功耗模式(将 LP 拉至低电平)、那么更高的 IQ 仍然会持续下去吗?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    没有负载连接到 LDO。 我们将来想使用它、但在当前设置下、我们将通过 PMID 提供外部 LDO。 然后、微控制器和所有其他元件连接到该外部 LDO。

    IQ 是什么意思?
    当我将 BMS 置于低功耗模式时、仍然的 VIN 为 2V 至 2.5V。

    谢谢、
    Bernhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernhard、

    如果我看到 EVM 的结果相似、我将尝试今天在实验中进行查看。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernhard、

    在对 EVM 进行测试期间、移除适配器后绝不会看到任何电压 VBUS。 您在寄存器中对默认值做什么修改? 可以从 BQStudio 中执行寄存器转储吗?

    从 VBAT 到 VIN 内部应该没有从内部到充电器的路径、从原理图共享的部分我没有看到任何连接的内容、是否有任何其他位置或较小的间隙可能会使 VBAT 短接至 VIN?

    您的其他电压读数是多少? (VBAT、PMID 等)

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、
    我在办公室呆了更长的时间。
    本周结束后、我会给您发送寄存器值

    Bernhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernhard、

    好的。 怀亚特也将在本周晚些时候回来。

    同时、我想知道是否有通过外部 LDO 的体二极管从 VBAT 或 PMID 到 VIN 的反向电流路径。

    您提到有一个外部 LDO 连接到 PMID、为 MCU 和其他元件供电。 是否有任何其他 LDO? VIN 是否连接到 BQ25157 的 IN 引脚以外的任何其他引脚?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:


    在此图片中、您可以看到所有值。 电流单位为 mA、电压单位为 V
    当我在 Vin 和 GND 之间放置一个 2K 电阻器时、我在 Vin 处只有 0.8V。 Iin 仍然很高、对我来说没有意义
    移除 2K 电阻后、Vin 处的电压为 21V

    移除电阻器后、BMS 会触发大量随机中断。 所有标志均为 0

    这里是寄存器、您看不到的所有寄存器都是 0

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernhard、

    Alec 提到的是我们之前在其他应用中看到的一种情况、在这种情况下、某些 LDO 不会阻止反向电流、如果输入在 VBUS 上、并且输出在 SYS 或其他节点上且偏置电压高于 VBUS、则会导致 VBUS 上发生奇怪的偏置。

    我不认为高 IIN ADC 测量是对输入电流的真实测量、这很可能是 VBUS 上进行的其他偏置造成的干扰。

    如前所述、我们已经尝试使用 EVM 复制此内容、但我们没有看到相同的行为。

    此致、

    Wyatt Keller