Other Parts Discussed in Thread: BQ25157, BQSTUDIO
器件型号: BQ25157
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
您好:
我使用的是 BQ25157。 到目前为止、它运行良好、但一旦我移除 Vin (5V) 并且仅由电池供电、我使用万用表在 Vin ~2.5V 上测量、BMS 也会测量电压。 此外、在 IIN(来自 BMS)处测量 200 和 400mA 之间、但在 IBat 处、您几乎看不到电流、这是预期结果。
~微控制器进入睡眠状态时、我仍消耗 2 μ A 1.5mA、但移除 BMS 时、只消耗~μ A 40µA。
是否存在连接?
谢谢