This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259827LEVM:TPS259827L 导通电阻

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1632821/tps259827levm-tps259827l-on-resistance

器件型号: TPS259827LEVM

尊敬的所有人:

在启动期间、是否有一个图显示 TPS259827L 的输入电压或输入电流与 Ron 之间的关系?

因为我们发现 TPS259827L 上的电压差和电流计算出的导通电阻与数据表不匹配。  

您能帮助解决这个问题吗? 谢谢。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只有在器件完全“打开“而不是在启动期间、导通电阻才有意义、您可以在 PG 启动后开始测量。

    谢谢、

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我再次澄清:这不是在启动过程中、而是在完全导通的情况下。

    根据规格、最大 RDS (ON) 为 4.5mΩ。 但是、在我们的 5Vin 和 15A 测试条件下、我们测得 Vin 和 Vout 之间的压降为 150mV、对应于大约 10mΩ。 这与规格不同。

    我们想确认 RDS (ON) 是否随输入电压的不同而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    数据表最大值=最坏情况保证。

    您能告诉我您是如何测量规格吗?

    谢谢、

    异位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我施加了 5V 的输入电压、并在开关完全导通的情况下将负载电流设置为 15A。在这种情况下、我在 TPS259827 的输入和输出之间测得了 150mV 的压降。 将其转换回 RDS (ON)、则约为 10mΩ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好、测量点与 VIN 引脚之间的布线电阻以及 测量点与 VOUT 引脚之间的布线电阻是多少。

    尽可能多地排除阻力、然后尝试测量它应匹配。

    谢谢、

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的测量是直接在 TPS259827 的引脚 1 和引脚 18 上进行的、因此、您提到的线路损耗问题不应该适用。 我们已经预先核实并排除了我们一方的许多与环境有关的因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您可以交叉检查您的数字是正确还是错误。

    因为您的 RON = 10m 欧姆。

    TJ = ta + P * Rthetaja (R thetaha --环境至结温热阻)  

    TJ = ta + I^2 * R*thetaja

    TJ = ta + 13.7A* 10m* 34.6.

    TJ = 85 +  13.7A* 10m* 34.6.

    TJ = 150C(您应保持 85°C 环境温度,并且在环境温度较低时,我们无法执行此测试,因为在低电平时,我们需要推高电流以使器件关断,而电流很大的器件无法承受)

    如果设备关闭、您的编号正确、如果测量结果没有任何问题。 请进行验证。

    谢谢、

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以问一下检查 Tj 的目的是什么吗? 我们没有遇到任何热问题;我们只需确认 RDS 值是否与输入电压相关。 目前、当我计算 5V 输入条件下的 RDS 时、得到了 10mΩ、但数据表显示了一个不同的值。 之所以存在此差异、可能是因为数据表测试的输入电压条件不同。 因此、我想确认 RDS 与输入电压之间是否存在关系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ron 将随着输入电压的变化而变化、但在验证期间、我们最终得到的最坏情况下的 RON 在输入电压、负载和 PVT 的所有组合条件下均为 4.5m Ω。 甚至在我们发货之前、我们会测试所有测试、如果测试通过、那么只有我们才能发货。

    因此、我建议进行的测试是为了检查所测得的 RON 值实际上是否正确、这不适用于检查 Tj。 您间接地比较了实际 RON 与测得的 RON。

    谢谢、

    Hemanth.