器件型号: TPS259827LEVM
尊敬的所有人:
在启动期间、是否有一个图显示 TPS259827L 的输入电压或输入电流与 Ron 之间的关系?
因为我们发现 TPS259827L 上的电压差和电流计算出的导通电阻与数据表不匹配。
您能帮助解决这个问题吗? 谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TPS259827LEVM
尊敬的所有人:
在启动期间、是否有一个图显示 TPS259827L 的输入电压或输入电流与 Ron 之间的关系?
因为我们发现 TPS259827L 上的电压差和电流计算出的导通电阻与数据表不匹配。
您能帮助解决这个问题吗? 谢谢。

好的、您可以交叉检查您的数字是正确还是错误。
因为您的 RON = 10m 欧姆。
TJ = ta + P * Rthetaja (R thetaha --环境至结温热阻)
TJ = ta + I^2 * R*thetaja
TJ = ta + 13.7A* 10m* 34.6.
TJ = 85 + 13.7A* 10m* 34.6.
TJ = 150C(您应保持 85°C 环境温度,并且在环境温度较低时,我们无法执行此测试,因为在低电平时,我们需要推高电流以使器件关断,而电流很大的器件无法承受)
如果设备关闭、您的编号正确、如果测量结果没有任何问题。 请进行验证。
谢谢、
Hemanth
是的、Ron 将随着输入电压的变化而变化、但在验证期间、我们最终得到的最坏情况下的 RON 在输入电压、负载和 PVT 的所有组合条件下均为 4.5m Ω。 甚至在我们发货之前、我们会测试所有测试、如果测试通过、那么只有我们才能发货。
因此、我建议进行的测试是为了检查所测得的 RON 值实际上是否正确、这不适用于检查 Tj。 您间接地比较了实际 RON 与测得的 RON。
谢谢、
Hemanth.