This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:LM25088 负载下的反相降压/升压输出压降

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25088, CSD15571Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625709/lm25088-lm25088-inverting-buck-boost-output-voltage-drop-under-load

器件型号: LM25088
主题中讨论的其他器件: CSD15571Q2

您好:

我正在使用 LM25088 设计 5V 至–12V 反相降压/升压转换器。 我在输出电流为 0.8A 的情况下对设计进行了仿真、结果看起来是正确的。

然而、在我的应用中测试电路时、我观察到在空载时输出电压为–12V、但在施加负载时该电压降至大约–3.4V。 负载电流仅为大约 0.4A。 无论有无负载、输入电压都在 5V 时保持稳定。

有人能帮助确定可能导致此问题的原因吗?

以下是该设计中使用的主要元件列表:

MOSFET:TI CSD15571Q2、20V、22A
电感器:Wurth Elektronik 74438357033—3.3 µH、DCR:29m Ω、IDC:6.1A
二极管:二极管公司 B340A-13-F
RT:10k Ω
Rsense:10m Ω(也测试了 6m Ω,未进行任何改进)

我已尝试过的故障排除步骤:

•将 RT 更改为 9.1k Ω、22k Ω 和 56k Ω — 即使没有负载,性能也会变得更差,输出电压也会下降。
•将 Rsense 更改为 6m Ω–无改进。
•在 CS 和 CSG 之间添加了一个 RC 滤波器—无改进。
•将电感器替换为 2.5 µH 电感器 (11.4A、4.59m Ω DCR)-没有改进。

下面附上了我的原理图。

 

lm25088_sch.jpg

以下是无负载和有负载时的 SW 波形。

tek00009.png

空载。

tek00010.png

随负载变化的情况

 

如有任何建议或指导、将非常感谢。

非常感谢您的帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是在 TI EVM 还是在您自己的 PCB 上进行测试?

    您能提供 PCB 层的图像吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自己的板。

    ...

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BOM

    1. C1 (Cin) 1. Ea. 2.2 µF±10% 10V 陶瓷电容器 X7R 0805 KEMET C0805C225K8RACTU
    2. C2 (Cinx)、C13 (Coutx) 2. Ea. 0.1 µF±10% 25V 陶瓷电容器 X7R 0603 KEMET C0603C104K3RACTU
    3. C3 (CFT) 1. Ea. 0.068 µF±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 0402 TDK CGA2B3X7R1H683K050BB
    4. C4 (CdTHR) 1. Ea. 0.039 µF±10% 10V 陶瓷电容器 X5R 0402 KEMET C0402C393K8PACTU
    5. C5 (Cvcc) 1. Ea. 10 µF±20% 6.3V 陶瓷电容器 X5R 0603 Samsung(三星) CL10A106MQ8NNC
    6. C6(抽头) 1. Ea. 130 pF±5% 50V 陶瓷电容器 C0G、NP0 0805 Samsung(三星) CL21C131JBANNC
    7. C7 (CSS) 1. Ea. 0.033 µF±5% 25V 陶瓷电容器 X7R 0402 KEMET C0402C333J3RECAUTO
    8. C8 (Cboot) 1. Ea. 0.1 µF±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 0603 KEMET C0603C104K5RACTU
    9. C9 (Ccomp2) 1. Ea. 82 pF±5% 50V 陶瓷电容器 C0G、NP0 0402 Yageo CGA2B2C0G1H820J050BA
    10. C10 (Ccomp) 1. Ea. 1500 pF±5% 50V 陶瓷电容器 C0G、NP0 0603 Samsung(三星) CL10C152JB8NNC
    11. C11 (Cio) 1. Ea. 1 µF±20% 16V 陶瓷电容器 X5R 0805 TAIYO YUDEN MSASE219SB5105MTNA01
    12 C12 (Cout) 1. Ea. 47 µF±20% 25V 陶瓷电容器 X5R 1206 TDK C3216X5R1E476M160AC
    13 D1 1. Ea. 二极管肖特基 40V 3A SMA 二极管公司 B340A-13-F
    14 L1 1. Ea. 3.3 µH 屏蔽电感器、5A、33.5m Ω(最大值   Wurth Elektronik 74438357033
    15 M1 1. Ea. N 沟道 20V 22A (Ta) 2.5W (Ta) 表面贴装 Texas Instruments CSD15571Q2
    16 R1 (Rvu2)、R4 (Rt) 1. Ea. 10k Ω、±1%、0.1W、1/10W、片上电阻、0402 Vishay Dale CRCW040210K0FKED
    17 R2 (Rvu1) 1. Ea. 3.57k Ω±1% 0.1W、1/10W 片上电阻 0402 Vishay Dale CRCW04023K57FKED
    18 R3 (RRAMP) 1. Ea. 130k Ω±1% 0.1W、1/10W 片上电阻 0402   Vishay Dale CRCW0402130KFKED
    19 R5 (Rcomp) 1. Ea. 19.1k Ω±1% 0.1W、1/10W 片上电阻 0402   Vishay Dale CRCW040219K1FKED
    20 R6 (Rsense) 1. Ea. 10m Ω、±1%、0.5W、1/2W 片上电阻 1206 Stackpole Electronics Inc CSR1206FK10L0
    21 R7 (Rfbt) 1. Ea. 14.9k Ω±0.1%、1/10W 片上电阻 0603 Koa Speer Electronics、Inc. RN73R1JTTD1492B25
    22 R8 (Rfbb) 1. Ea. 1.65k Ω±0.1% 0.1W、1/10W 片上电阻 0402 Vishay Dale TNPW04021K65BEED
    23 U1 1. Ea. 降压稳压器正输出降压直流/直流控制器 IC 16-HTSSOP Texas Instruments LM25088MH-2/NOPB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与此器件的应用工程师交流、看看我们是否对 IBB 类型的应用有任何背景信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     我看到一些  线程说需要添加 CS 滤波器、还更改了 Cboot 值。 但是、我将 Cboot 更改为 1uf、并添加 CCS=100p、RCS=5.1 Ω、但没有改善。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    能用电阻负载进行测试吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    目前我没有纯阻性负载可用于测试、对于我们的用例、我不能完全清楚这种特定测试的必要性。 您能否说明一下它的用途?

    同时、我发现了一个潜在的问题:CS 信号表现出明显的噪声、我相信这可能是我们看到的问题的根源。

    对于如何降低 CS 噪音或进一步解决此问题、您有何建议?

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    使用 RC 滤波器时、电流检测 IF 滤波的理想方法。  

    确保 C 在 CSG 引脚处接地。

    此外、我不会将 CSG 引脚连接到 DAP、因为您有该引脚。

    您在 SW 引脚上显示的波形似乎不正确。

    相对于系统接地、节点应从+12V 摆动到–5V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 SW 引脚电压不正确。 这就是我寻求帮助的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    仔细检查自举电容器是否正确且正确就位。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您需要进一步的帮助、请重新打开帖子。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您没有帮助。如何检查 Cboot、即使不在数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将把这个问题分配给本月的 E2E 团队。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果在 CS 信号上看到相当大的噪声、则可能需要优化电流检测电阻布线。 在 IBB 配置中、不连续电流明显高于正常运行时的电流、正常运行时可能需要对敏感信号布线以减少寄生电感。

    您能否在 TI EVM 上测试您的解决方案? 这将有助于排除这是否是 PCB 问题。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    自从这个主题打开以来已经有一段时间了、我现在将关闭它。  

    如果您需要更多帮助、请随时重新打开该主题。

    谢谢您、

    Joshua Austria.