Other Parts Discussed in Thread: LM25088, CSD15571Q2
器件型号: LM25088
主题中讨论的其他器件: CSD15571Q2
您好:
我正在使用 LM25088 设计 5V 至–12V 反相降压/升压转换器。 我在输出电流为 0.8A 的情况下对设计进行了仿真、结果看起来是正确的。
然而、在我的应用中测试电路时、我观察到在空载时输出电压为–12V、但在施加负载时该电压降至大约–3.4V。 负载电流仅为大约 0.4A。 无论有无负载、输入电压都在 5V 时保持稳定。
有人能帮助确定可能导致此问题的原因吗?
以下是该设计中使用的主要元件列表:
MOSFET:TI CSD15571Q2、20V、22A
电感器:Wurth Elektronik 74438357033—3.3 µH、DCR:29m Ω、IDC:6.1A
二极管:二极管公司 B340A-13-F
RT:10k Ω
Rsense:10m Ω(也测试了 6m Ω,未进行任何改进)
我已尝试过的故障排除步骤:
•将 RT 更改为 9.1k Ω、22k Ω 和 56k Ω — 即使没有负载,性能也会变得更差,输出电压也会下降。
•将 Rsense 更改为 6m Ω–无改进。
•在 CS 和 CSG 之间添加了一个 RC 滤波器—无改进。
•将电感器替换为 2.5 µH 电感器 (11.4A、4.59m Ω DCR)-没有改进。
下面附上了我的原理图。

以下是无负载和有负载时的 SW 波形。

空载。

随负载变化的情况
如有任何建议或指导、将非常感谢。
非常感谢您的帮助。