This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389C03-Q1:关于禁用 WDO 输出。

Guru**** 2867950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638281/tps389c03-q1-regarding-disabling-wdo-output

器件型号: TPS389C03-Q1

您好、专家、

有关 EMS 和 WDO 之间映射的文档指出、“可通过切换 WDE 引脚来停用 WDO 输出。“

看门狗状态图中也指明了这一点、但我想确认一下。 这也是清除 WD 故障的一种方法吗?

如果是、除了 WD 故障外、是否有任何其他被 WDE 引脚清除的寄存器?

image.png

image.png

非常感谢、

Yu Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好佐藤山、  

    是的、您的理解是正确的。 如状态图中所示、在看门狗被禁用后、WDO 输出会被取消置位。 清除看门狗故障是不同的。 根据数据表、可以通过写入 WDT_Error 位来清除看门狗错误。 我需要查看这个。 我将由星期四回复您。  

    您能提供您/客户正在使用的 OPN 吗?   

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sila-San、

    感谢您的答复。

    我们选择 了 TPS389C03A26RTERQ1。

    此致、

    Yu Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sato-san 确认 OPN。 我将与我的团队核实、是否禁用看门狗功能会清除  WDT_Error 位。  获得反馈后、我会告诉您。  

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好佐藤山、  

    我已经检查了设计。 将 WDE 引脚设置为低电平相当于通过 i2c 清除 WDT_ERROR。

    因此、其中任何一个都将清除现有的 WDT_ERROR。  重新启用 WDE 后、 由于故障被清除、WDO 将不会重新置位。

    尽管如此、bank0 中的中断、0x24 寄存器 0th 位仍将为高电平、需要清除该位才能使 nirq 变为高电平。

    因为 WDO 映射到 TPS389C03A26RTERQ1 的 NIRQ

    希望这一点得到澄清!  

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sila-San、

    非常感谢您的详细说明。
    我还要确保清除目标寄存器。
    再次感谢您的支持。

    此致、
    Yu Sato