器件型号: TPS389C03-Q1
您好、专家、
有关 EMS 和 WDO 之间映射的文档指出、“可通过切换 WDE 引脚来停用 WDO 输出。“
看门狗状态图中也指明了这一点、但我想确认一下。 这也是清除 WD 故障的一种方法吗?
如果是、除了 WD 故障外、是否有任何其他被 WDE 引脚清除的寄存器?


非常感谢、
Yu Sato
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TPS389C03-Q1
您好、专家、
有关 EMS 和 WDO 之间映射的文档指出、“可通过切换 WDE 引脚来停用 WDO 输出。“
看门狗状态图中也指明了这一点、但我想确认一下。 这也是清除 WD 故障的一种方法吗?
如果是、除了 WD 故障外、是否有任何其他被 WDE 引脚清除的寄存器?


非常感谢、
Yu Sato
你好佐藤山、
我已经检查了设计。 将 WDE 引脚设置为低电平相当于通过 i2c 清除 WDT_ERROR。
因此、其中任何一个都将清除现有的 WDT_ERROR。 重新启用 WDE 后、 由于故障被清除、WDO 将不会重新置位。
尽管如此、bank0 中的中断、0x24 寄存器 0th 位仍将为高电平、需要清除该位才能使 nirq 变为高电平。
因为 WDO 映射到 TPS389C03A26RTERQ1 的 NIRQ

希望这一点得到澄清!
此致、
Sila.