“线程:测试”中讨论的其它部件,
产品工厂测试将测试电源芯片 TLV62569的输出电压和电源故障条件下的接地电阻是否正常,产品工厂需要进行12小时的老化操作测试;
在现场应用产品上发现此故障。 ℃,12月以来,黑龙江省,吉林和辽宁省应用的产品已经连续修复(产品的环境温度为-25 ̊ C)。 维修故障集中在同一位置,由 ARM 内核供电的5V 至1V TLV62569没有输出电压,因此系统无法启动。 故障芯片 VIN 引脚(5V)和 SW 引脚(1V),SW 引脚(1V)和 GND 引脚电阻非常小,接近0;请参阅下图。
|
引脚至接地 |
断屑 |
正常芯片#1 |
正常芯片#2 |
正常芯片#3 |
|
VIN-GND |
0.3R |
∞ |
∞ |
∞ |
|
SW-GND |
0.3R |
∞ |
∞ |
∞ |
|
FB-GND |
31米 |
∞ |
∞ |
∞ |
|
EN-GND |
∞ |
∞ |
∞ |
∞ |
示意图:

此外:
同时,作为比较,本产品有两套 BOM。 到目前为止,使用 ETA3485的所有批次都没有发生类似的故障。 两者之间的区别在于 ETA3485由固定 PWM 控制,而 TLV62569由可变 PWM 控制。