This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:温度问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071767/lm5022-temperature-issue

部件号:LM5022

我们使用了 LM5022的增强设计。 当我们在温度室内进行测试时,我们注意到在温度范围低于零时,转换的增压开始限制输出(我们认为这是   输出电压降低)。 我们还在腔室内进行了一些信号测量,可以看到设备开始降低占空比,从而导致输出电压降低。 我们还检查了是否未达到感应电阻器上的峰值电流,这些电流由 RS2电阻器设置。

我们还研究了电压和电流控制回路。 这个问题似乎与电流回路有关,因为如果我们将峰值电流设置为更高的值(在引用为 RS2的数据表中),问题就会消失。 目前,我们使用的电感器无法增加峰值电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    你好。 我想跟进客户的问题。 非常感谢。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitja,

    很遗憾听到您在使用 LM5022时遇到问题。 如果占空比受限,这意味着 COMP 引脚通常较低。 您能否以放大(足以看到占空比变化)和缩小格式提供 COMP,VOUT,开关节点和 VCC 的增压示意图和波形?  

    此致,

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道1 (Rsns 电压(8m Ω)

    CH2 (COMP)

    CH3 (CS)

    CH4 (Vour)

    FSW = 200kHz

    RS2 - 9.06千欧

    RS1 - 22千欧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法发送示意图,因此请通过私人消息与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitja,

    很抱歉耽误你的时间。 您现在可以发送示意图吗?

    此致,

    理查德