我们使用了 LM5022的增强设计。 当我们在温度室内进行测试时,我们注意到在温度范围低于零时,转换的增压开始限制输出(我们认为这是 输出电压降低)。 我们还在腔室内进行了一些信号测量,可以看到设备开始降低占空比,从而导致输出电压降低。 我们还检查了是否未达到感应电阻器上的峰值电流,这些电流由 RS2电阻器设置。
我们还研究了电压和电流控制回路。 这个问题似乎与电流回路有关,因为如果我们将峰值电流设置为更高的值(在引用为 RS2的数据表中),问题就会消失。 目前,我们使用的电感器无法增加峰值电流。