This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:单个芯片将在电池的 VBAT 端产生1.1mA 的泄漏

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071122/bq25570-individual-chips-will-generate-1-1ma-leakage-at-the-vbat-end-of-the-battery

部件号:BQ25570
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户使用 BQ25570作为太阳能充电控制芯片。  他发现,当单个芯片未连接到负载时,锂电池 VBAT 的漏电量将达到1.1mA。  更换芯片后,泄漏将消失。  大约1/10的芯片会出现此问题。  可能的原因是什么? 静态或焊接问题?

此外,首次插入电池时没有泄漏。  在太阳下充电一段时间后,太阳消失后,电池将始终有1.1mA 的泄漏。  取出并重新插入电池,泄漏将消失。

谢谢,

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将 EN 连接到 VBAT 以禁用 IC,泄漏将消失。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮,您好!

    我以前从未听说过这个问题。   发生这种情况时,我能否获得原理图以及 VIN_DC,BAT 和 VOUT 电压的副本? 这只是一个增压充电器,意味着 VIN_DC (更具体地说,VOC_SAMP 引脚设置的 VMPP 必须低于 VBAT_OV 设置。

    我认为/EN 被拉低,VOUT_EN 被拉高?  当/EN 被拉至 VBAT 后又被拉回低位时,泄漏是否会恢复?  发生泄漏时,转换器是否切换(LBOOST 针脚处的方形波形)?

    该设备不是为热插拔电池而设计的,即当插入电池时,其在 VIN_DC 处的电压或 VSTOR 高于100mV。

    此致,

    杰夫    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    这是示意图,VIN_DC 大约是3.6V 太阳能电池板,BAT 是3.7V 锂电池,不使用 VOUT。  VBAT_OV 为4.15V。

    /EN 过低,VOUT_EN 也很低,因为我们不使用 VOUT 作为系统的电源。当/EN 被拉至 VBAT,然后又被降低时,泄漏恢复(1.1 mA)。  

    发生泄漏时转换未切换。

    此致,

    DU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们使用电源模拟器替换电池进行功耗测试。我们焊接了20块板,其中两块板的漏电(1.1mA)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德斯洪,

    您能否比较带有泄漏的电路板和没有泄漏的电路板之间的浮动引脚(LBUCK,VOUT,VBAT_OK,VOUT_SET)电压?

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,  

     无论是有泄漏的电路板还是无泄漏的电路板,所有这些引脚的电压都是0V。  

    下图显示了主板的功耗曲线,无泄漏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德斯洪,

    我无法在工作台上使用 EVM 进行重现。  当内部电路不应该打开时,它似乎正在打开。  我建议您通过购买 IC 的任何人提交 IC 以进行退货和故障分析。

    此致,

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    好的,我会这样做。  

    谢谢,

    DU。