“线程: 测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
客户使用 BQ25570作为太阳能充电控制芯片。 他发现,当单个芯片未连接到负载时,锂电池 VBAT 的漏电量将达到1.1mA。 更换芯片后,泄漏将消失。 大约1/10的芯片会出现此问题。 可能的原因是什么? 静态或焊接问题?
此外,首次插入电池时没有泄漏。 在太阳下充电一段时间后,太阳消失后,电池将始终有1.1mA 的泄漏。 取出并重新插入电池,泄漏将消失。
谢谢,
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
客户使用 BQ25570作为太阳能充电控制芯片。 他发现,当单个芯片未连接到负载时,锂电池 VBAT 的漏电量将达到1.1mA。 更换芯片后,泄漏将消失。 大约1/10的芯片会出现此问题。 可能的原因是什么? 静态或焊接问题?
此外,首次插入电池时没有泄漏。 在太阳下充电一段时间后,太阳消失后,电池将始终有1.1mA 的泄漏。 取出并重新插入电池,泄漏将消失。
谢谢,
安妮
安妮,您好!
我以前从未听说过这个问题。 发生这种情况时,我能否获得原理图以及 VIN_DC,BAT 和 VOUT 电压的副本? 这只是一个增压充电器,意味着 VIN_DC (更具体地说,VOC_SAMP 引脚设置的 VMPP 必须低于 VBAT_OV 设置。
我认为/EN 被拉低,VOUT_EN 被拉高? 当/EN 被拉至 VBAT 后又被拉回低位时,泄漏是否会恢复? 发生泄漏时,转换器是否切换(LBOOST 针脚处的方形波形)?
该设备不是为热插拔电池而设计的,即当插入电池时,其在 VIN_DC 处的电压或 VSTOR 高于100mV。
此致,
杰夫